This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPIC8101EVM:连接到 USB 板时出现问题

Guru**** 2927140 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA450Q1EVM, PGA450-Q1, PGA460

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1055585/tpic8101evm-issues-connecting-to-usb-board

器件型号:TPIC8101EVM
Thread 中讨论的其他器件:PGA450Q1EVMPGA460

到目前为止一直在成功使用 PGA450Q1EVM 套件。

GUI 现在无法连接到 USB 硬件、插入后 TI-GER 电路板 LED 熄灭。  

拆下编程跳线。

使用 Direct TI GER Control 请求获取固件版本不会返回任何值。

电路板和 GUI 之间似乎没有通信。  

固件更新是否可以解决此问题?是否可以从该状态刷新?

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  
    感谢您的提问、

    TI-GER 电路板上的 LED 熄灭使我怀疑错误是否存在。  

    5V 基准跳线是否安装在 TI-GER 电路板上?

    连接 EVM 的步骤如下:

    1.将 TI-GER 板连接到 EVM。
    2.连接 EVM 并为其供电(12V 正常;消耗的电流平均应为7mA)。
    3.将 USB 从 TI-GER 连接到 PC。 (插入 TI-GER 电路板时、TI-GER 电路板上的绿色 LED 是否会亮起?)
    4.打开 GUI。 (当 GUI 打开时、TI-GER 电路板上的绿色 LED 是否保持稳定?)

    如果您有任何疑问、请告诉我

    谢谢、

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、

    我已按照您的步骤操作、但在任何时候都看不到绿色 LED 亮起。  

    我们在这里有第二个 PGA450Q1EVM 套件正常工作、没有任何问题、这让我相信这不是设置错误。

    复制完全相同的设置(包括所有跳线)后、我看到在插入计算机后没有状态 LED 亮起。  

    谢谢、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    很遗憾、我听到这种说法对解决问题没有帮助。

    我很惊讶状态 LED 没有改变状态。  

    您是否愿意尝试使用功能套件的部件测试无法正常工作的套件? 这需要使用您的正常运行的 EVM 来尝试无法正常工作的 TI-GER 板、使用不工作的 EVM 来尝试使用功能 TI-GER 板。  

    这将帮助我们隔离问题、并了解问题的存在位置。

    谢谢、

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    别担心 Jacob。 由于我有第二组、我仍然能够取得进展。

    但是、如果我能够节省这个电路板、那将会很棒。  

    我可以确认工作正常的 TI-GER 板能够与两个 EVM 板进行通信。  

    尽管交换了 EVM 板、但对于无法正常工作的 TI-GER 板、响应没有变化。  

    谢谢、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:  

    感谢您执行电路板交换、这似乎是 TI-GER 电路板的问题。  

    可能可以在 TI-GER 电路板中调试该问题、但 TI 没有发布任何有关 TI-GER 硬件的文档。 如果可能、最好检查与 TI-GER 电路板的最重要连接、以查看是否存在故障组件。  

    遗憾 的是、如果不购买 PGA450-Q1 EVM 或其他 EVM (例如使用 TI-GER 板的汽车爆震传感器 EVM)、则无法更换 TI-GER 板。  

    此外、还可以获取 PGA460 EVM、该 EVM 使用 MSP430 Launchpad 与较新的 PGA460器件连接。   

    如果您有任何疑问、请告诉我、

    谢谢、

    Jacob