Other Parts Discussed in Thread: TUSB1044
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TUSB1044 您好、先生、
我们的客户对 TUSB1044的 I2C 模式和 GPIO 模式有一些疑问、他们希望知道 两者之间的区别。
从数据表中我们了解到、GPIO 模式和 I2C 模式都需要 设置 GPIO 高 电平和低电平、或 I2C 寄存器。 但我们希望通过添加 GPIO 下拉电阻器来修复 DP+USB3.1的配置问题。 可行吗?
谢谢、
此致