This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1044:有关 TUSB1044的 I2C 模式和 GPIO 模式的问题

Guru**** 2928830 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1044

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1056043/tusb1044-question-about-the-i2c-mode-and-gpio-mode-of-tusb1044

器件型号:TUSB1044

您好、先生、

我们的客户对 TUSB1044的 I2C 模式和 GPIO 模式有一些疑问、他们希望知道 两者之间的区别。  

从数据表中我们了解到、GPIO 模式和 I2C 模式都需要 设置 GPIO 高 电平和低电平、或 I2C 寄存器。 但我们希望通过添加 GPIO 下拉电阻器来修复 DP+USB3.1的配置问题。 可行吗?

谢谢、

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可以、请参阅 表2。 TUSB1044数据表中的 GPIO 配置控制。 但通常情况下、应让 PD 控制器根据 CC 协商来配置 TUSB1044。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    非常感谢。 但我们的客户 担心通过 GPIO 修复 DP+USB3.1模式是否会存在一些风险、例如功耗增加等 您能帮助确认这一点吗?

    谢谢、

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    无论 TUSB1044配置为 I2C 还是 GPIO 模式、功耗都是相同的、有关功耗值、请参阅表6.5。

    谢谢

    David