Other Parts Discussed in Thread: TCAN4550
主题中讨论的其他器件:TCAN4550
大家好、如何生成 TCAN4550 SendComplete 中断? 是否有任何演示代码可供参考。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TCAN4550
大家好、如何生成 TCAN4550 SendComplete 中断? 是否有任何演示代码可供参考。
赵好、
MCAN 中断寄存器包含一个描述传输何时完成的位(h0824 [9]):TC。 该标志可以通过 SPI 进行轮询、也可以连接到映射到 GPO 的中断线路、以指示控制器何时完成了传输。
虽然器件存储页面中的演示代码不包含线路中断配置的专用函数、但是所有相关寄存器都包含在 TCAN4x5x_Reg、h 头文件中、并且可被其他读取/写入访问函数使用。
如果您有任何疑问、请告诉我。
此致、
Eric Schott
赵好、
感谢您在这里的耐心等待。
要获得 TX 消息成功发送的指示、可使用 MCAN 中断寄存器(h1050)中的传输完成(TC)标志。 必须在 MCAN 中断使能寄存器(h1054)中启用该中断、并且必须将 TX 缓冲器传输中断使能寄存器(h10E0)配置为指示完成。 配置了这些寄存器后、nINT 引脚上将指示缓冲器传输成功、以反映 MCAN 中断寄存器中 TC 中断标志的状态。
请告诉我、这是否足以满足您的需求、或者我是否可以进一步阐述这些要求。
此致、
Eric Schott