This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4550-Q1:TCAN4550发送完成中断

Guru**** 2768365 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN4550

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1051722/tcan4550-q1-tcan4550-send-complete-interrupt

器件型号:TCAN4550-Q1
主题中讨论的其他器件:TCAN4550

大家好、如何生成 TCAN4550 SendComplete 中断? 是否有任何演示代码可供参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    赵好、

    MCAN 中断寄存器包含一个描述传输何时完成的位(h0824 [9]):TC。 该标志可以通过 SPI 进行轮询、也可以连接到映射到 GPO 的中断线路、以指示控制器何时完成了传输。  

    虽然器件存储页面中的演示代码不包含线路中断配置的专用函数、但是所有相关寄存器都包含在 TCAN4x5x_Reg、h 头文件中、并且可被其他读取/写入访问函数使用。  

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、
    Eric Schott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eric:

    我的板没有 GPO1/2连接到外部 MCU。 我是否可以通过 nINT 端口获得 TC 状态?  (nINT 是一个全局中断端口、如下表所述)

    以及如何识别哪条消息传输完成? 有标记吗?   如何使用 TX 事件 FIFO? 发送完成操作是否有任何参考代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    赵好、

    我将深入了解这一点、并在明天向您提供更多信息。  

    此致、
    Eric Schott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    赵好、

    我们的系统团队正在为我执行一些测试。 感谢您的耐心等待。 我明天将向您提供更新。  

    此致、
    Eric Schott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的耐心、我们仍在研究这一问题。

    此致、

    Eric Hackett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    赵好、

    感谢您在这里的耐心等待。  

    要获得 TX 消息成功发送的指示、可使用 MCAN 中断寄存器(h1050)中的传输完成(TC)标志。 必须在 MCAN 中断使能寄存器(h1054)中启用该中断、并且必须将 TX 缓冲器传输中断使能寄存器(h10E0)配置为指示完成。 配置了这些寄存器后、nINT 引脚上将指示缓冲器传输成功、以反映 MCAN 中断寄存器中 TC 中断标志的状态。  

    请告诉我、这是否足以满足您的需求、或者我是否可以进一步阐述这些要求。  

    此致、
    Eric Schott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、h1050寄存器更加重要。 现在它可以正常工作。