This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ONET2591TA:ONET2591TA 输入参考噪声

Guru**** 2814025 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH32401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1054847/onet2591ta-onet2591ta-input-referred-noise

器件型号:ONET2591TA
主题中讨论的其他器件:LMH32401

ONET2591的数据表没有提到运行条件下的最大输入电容。  我们可能必须使用具有2.0pF 电容的 APD。  我有几个问题:

1- TIA 的稳定性是否通过2.0pF APD 得到保证?

2-可实现的带宽是多少?

3-您能用2.0pF 输入电容来估算输入参考噪声吗?

谢谢、

Patrick Lepage

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

      您是否能够共享此应用的特定终端设备? 我问的原因是 ONET2591不是设计用于 apds;因为 apds 通常需要大量的反向偏置电压、并且阴极必须连接到滤波器引脚、否则内部 AGC 将无法正常工作。 该器件专为 以太网 和光纤通道 数据通信中的应用而设计。 如果您可以提供所需的带宽和输入电流范围、我可以建议跨阻 放大器更适合您的应用。 需要查看的一个器件是 LMH32401。  

      ONET2591的测试电容为0.6pF。 在这种情况下、光电二极管电容不会影响带宽、而是会决定整体稳定性。 有关更多说明、请参阅 此主题

    谢谢、

    Sima   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sima、

    我计划使用单独的电源对 APD 进行偏置、并在滤波器引脚处将200pF 连接到 GND。  当然、APD 阳极将连接到 IN 引脚。  我从数据表中了解到、AGC 和 RSSI 不会正常工作、TIA 将始终处于最大增益。  但无论如何、AGC 不会用于我们的应用。

    感谢您回答有关使用高电容光电二极管的 TIA 的带宽和稳定性的问题。

    Patrick Lepage

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

      是的、没错。 AGC 的工作原理是降低内部跨阻反馈电阻。 因此、如果未连接、则会保留恒定的最大增益。 请回复其他问题以重新打开主题帖!

    谢谢、

    Sima