Other Parts Discussed in Thread: LMH32401
主题中讨论的其他器件:LMH32401
ONET2591的数据表没有提到运行条件下的最大输入电容。 我们可能必须使用具有2.0pF 电容的 APD。 我有几个问题:
1- TIA 的稳定性是否通过2.0pF APD 得到保证?
2-可实现的带宽是多少?
3-您能用2.0pF 输入电容来估算输入参考噪声吗?
谢谢、
Patrick Lepage
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: LMH32401
ONET2591的数据表没有提到运行条件下的最大输入电容。 我们可能必须使用具有2.0pF 电容的 APD。 我有几个问题:
1- TIA 的稳定性是否通过2.0pF APD 得到保证?
2-可实现的带宽是多少?
3-您能用2.0pF 输入电容来估算输入参考噪声吗?
谢谢、
Patrick Lepage
尊敬的 Patrick:
您是否能够共享此应用的特定终端设备? 我问的原因是 ONET2591不是设计用于 apds;因为 apds 通常需要大量的反向偏置电压、并且阴极必须连接到滤波器引脚、否则内部 AGC 将无法正常工作。 该器件专为 以太网 和光纤通道 数据通信中的应用而设计。 如果您可以提供所需的带宽和输入电流范围、我可以建议跨阻 放大器更适合您的应用。 需要查看的一个器件是 LMH32401。
ONET2591的测试电容为0.6pF。 在这种情况下、光电二极管电容不会影响带宽、而是会决定整体稳定性。 有关更多说明、请参阅 此主题。
谢谢、
Sima
您好、Sima、
我计划使用单独的电源对 APD 进行偏置、并在滤波器引脚处将200pF 连接到 GND。 当然、APD 阳极将连接到 IN 引脚。 我从数据表中了解到、AGC 和 RSSI 不会正常工作、TIA 将始终处于最大增益。 但无论如何、AGC 不会用于我们的应用。
感谢您回答有关使用高电容光电二极管的 TIA 的带宽和稳定性的问题。
Patrick Lepage