Other Parts Discussed in Thread: ALP
主题中讨论的其他器件:ALP
大家好、团队、
很抱歉、问题很简单。
请注意、我无法验证该寄存器
我的客户使用913A 和964进行 Surroud View。
他们报告说 ALP 仅显示 PCLK、但 ALP 信息抽头中没有线长和线数信息。

那么、是否需要任何寄存器配置来查看这些信息?
我已确认他们的传感器将 HSYN/Vsync 发送到 SER。
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: ALP
大家好、团队、
很抱歉、问题很简单。
请注意、我无法验证该寄存器
我的客户使用913A 和964进行 Surroud View。
他们报告说 ALP 仅显示 PCLK、但 ALP 信息抽头中没有线长和线数信息。

那么、是否需要任何寄存器配置来查看这些信息?
我已确认他们的传感器将 HSYN/Vsync 发送到 SER。
谢谢你。
这是我启动的脚本。
e2e.ti.com/.../913_5F00_964-bring-up-script.txt
回答我的问题时、请参阅随附的。
谢谢~!!
您好、Hamzeh、
感谢您的快速回复。
是的、我也知道这个寄存器。
我使用此脚本在 ALP 中获得了计时日志
.e2e.ti.com/.../8547.913_5F00_964-bring-up-script.txt
在0x7c 中更改 FV 极性后、我终于得到了时序信息。
我在这里有一个简短的问题。
现在、图像传感器输入为8位原始值、具有1280x944
但我可以看到水平:2560字节,数字:944。
此日志是否正确? 我认为应该是1280、因为颜色深度是8位原始颜色。
您可以帮助我澄清这一点吗?
谢谢