This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB964-Q1EVM:ALP 中的长度计数、线数信息。

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1054182/ds90ub964-q1evm-length-count-line-count-information-in-alp

器件型号:DS90UB964-Q1EVM
主题中讨论的其他器件:ALP

大家好、团队、

很抱歉、问题很简单。

请注意、我无法验证该寄存器  

我的客户使用913A964进行 Surroud View。

他们报告说 ALP 仅显示 PCLK、但 ALP 信息抽头中没有线长和线数信息。

那么、是否需要任何寄存器配置来查看这些信息?

我已确认他们的传感器将 HSYN/Vsync 发送到 SER。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我启动的脚本。

    e2e.ti.com/.../913_5F00_964-bring-up-script.txt

    回答我的问题时、请参阅随附的。

    谢谢~!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harry、

    我不确定我是否正确理解了您。 您是否正在寻找寄存器、在哪里读取  UB964上的线长和线数?

    如果是、则可以在寄存器0x73、0x74、0x75、0x76中找到它们

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hamzeh、

    感谢您的快速回复。

    是的、我也知道这个寄存器。

    我使用此脚本在 ALP 中获得了计时日志

    .e2e.ti.com/.../8547.913_5F00_964-bring-up-script.txt

    在0x7c 中更改 FV 极性后、我终于得到了时序信息。

    我在这里有一个简短的问题。

    现在、图像传感器输入为8位原始值、具有1280x944

    但我可以看到水平:2560字节,数字:944。

    此日志是否正确? 我认为应该是1280、因为颜色深度是8位原始颜色。

    您可以帮助我澄清这一点吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harry、

    成像仪是否可以在双曝光模式下工作?!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    双重曝光???

    现在、我只记得、成像仪的输入 PCLK 为94MHz、而 ALP 中的964侧日志显示为47Mhz。

    这是否与双曝光相关?

    感谢您的始终支持~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、PCLK 与双曝光无关。 这是图像传感器上的设置、允许发送两个像素、而不是一个像素、一个像素是短的、另一个像素是长的。

    请联系成像仪供应商并进行澄清。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hamzeh、

    是的。 摄像机公司告诉我此信息是错误的。

    让我关闭这个。

    感谢您的支持~