主题中讨论的其他器件:ALP
大家好、团队、
很抱歉、问题很简单。
请注意、我无法验证该寄存器
我的客户使用913A 和964进行 Surroud View。
他们报告说 ALP 仅显示 PCLK、但 ALP 信息抽头中没有线长和线数信息。
那么、是否需要任何寄存器配置来查看这些信息?
我已确认他们的传感器将 HSYN/Vsync 发送到 SER。
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、团队、
很抱歉、问题很简单。
请注意、我无法验证该寄存器
我的客户使用913A 和964进行 Surroud View。
他们报告说 ALP 仅显示 PCLK、但 ALP 信息抽头中没有线长和线数信息。
那么、是否需要任何寄存器配置来查看这些信息?
我已确认他们的传感器将 HSYN/Vsync 发送到 SER。
谢谢你。
这是我启动的脚本。
e2e.ti.com/.../913_5F00_964-bring-up-script.txt
回答我的问题时、请参阅随附的。
谢谢~!!
您好、Hamzeh、
感谢您的快速回复。
是的、我也知道这个寄存器。
我使用此脚本在 ALP 中获得了计时日志
.e2e.ti.com/.../8547.913_5F00_964-bring-up-script.txt
在0x7c 中更改 FV 极性后、我终于得到了时序信息。
我在这里有一个简短的问题。
现在、图像传感器输入为8位原始值、具有1280x944
但我可以看到水平:2560字节,数字:944。
此日志是否正确? 我认为应该是1280、因为颜色深度是8位原始颜色。
您可以帮助我澄清这一点吗?
谢谢