This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:双电源模式下每轨的电流消耗

Guru**** 2413620 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1054595/dp83869hm-current-consumption-per-rail-in-two-supply-mode

器件型号:DP83869HM

DP83869HMRGZT 运行在双电源模式下、RGMII 至铜1G、电缆长度<1m、最高温度- 75°C

VDDIO = 2.5V

VDD1P1 = 1.1V

VDDA1P8=常闭

VDDA2P5 = 2.5V

在这种情况下、我可以获得 VDDIO 3.3V 和1.8V 工作电压、但对于 VDDIO 2.5V、我可以获得该电压。 请提供有关上述配置和操作的每个电源轨的电流消耗详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    以下是信息:

    2.5VDDIO = 80mA

    VDD1P1  = 195mA

    VDDA2P5 = 155mA

    此致、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Gerome Cacho