请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DP83869HM DP83869HMRGZT 运行在双电源模式下、RGMII 至铜1G、电缆长度<1m、最高温度- 75°C
VDDIO = 2.5V
VDD1P1 = 1.1V
VDDA1P8=常闭
VDDA2P5 = 2.5V
在这种情况下、我可以获得 VDDIO 3.3V 和1.8V 工作电压、但对于 VDDIO 2.5V、我可以获得该电压。 请提供有关上述配置和操作的每个电源轨的电流消耗详细信息。