请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DP83869HM 主题中讨论的其他器件:DP83869
我们将在 MII 回送模式下使用 DP83869。 无论 CLK_O_SEL 值写入 IO_MUX_CFG 寄存器(地址= 0x170)、我们都可以在 CLK_OUT 上看到25MHz 时钟。 我在这个支持论坛中看到了两个不同的线程、在这个论坛中、建议写入寄存器0x00C6。 根据 DP83869的数据表、该寄存器不存在。 我在 DP83867数据表中确实看到 了 PLL 时钟输出控制寄存器(PLLCTL)。 DP83869中是否也存在寄存器?