This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:CAN 器件可用作2条 MAC 之间的 RGMII - SGMII

Guru**** 2451970 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1052413/dp83869hm-can-device-be-used-as-rgmii---sgmii-between-2-macs

器件型号:DP83869HM

数据表中的媒体转换器模式示例在 PHY 或 phy-Mac 之间。

我需要在 RGMII (CPU 侧)和 SGMII (直接连接的开关芯片)之间进行转换。

我可以使用此设备,还是推荐其他部件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 

    感谢您的查询。

    请查看 RGMII-SGMII 桥接模式部分。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这就是我所做的。 但它仅描述了 MAC 器件和物理层之间的 RGMI - SGMII 或 SGMII -RGMII 模式。

    那么问题就是以太网 phy (上面的图片)是否也可以是 MAC 设备(在我的例子中、是 CPU 还是交换机、而不是 phy)?
    数据表中未提及此配置、我 想确保。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 

    感谢您的参与。

    我们没有在 DEICE 产品系列中集成 MAC 功能的 EPHY 器件。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 

    我们没有在 以太网 PHY 器件 产品系列中集成 MAC 功能的 EPHY 器件。

    如果您没有其他问题、请单击"已解决"按钮以关闭该主题。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 

    我将从我的一侧闭合线程。

    此致、

    Sreenivasa