请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DP83869HM 数据表中的媒体转换器模式示例在 PHY 或 phy-Mac 之间。
我需要在 RGMII (CPU 侧)和 SGMII (直接连接的开关芯片)之间进行转换。
我可以使用此设备,还是推荐其他部件?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
数据表中的媒体转换器模式示例在 PHY 或 phy-Mac 之间。
我需要在 RGMII (CPU 侧)和 SGMII (直接连接的开关芯片)之间进行转换。
我可以使用此设备,还是推荐其他部件?
感谢您的查询。
请查看 RGMII-SGMII 桥接模式部分。
此致、
Sreenivasa
感谢您的参与。
我们没有在 DEICE 产品系列中集成 MAC 功能的 EPHY 器件。
此致、
Sreenivasa
我们没有在 以太网 PHY 器件 产品系列中集成 MAC 功能的 EPHY 器件。
如果您没有其他问题、请单击"已解决"按钮以关闭该主题。
此致、
Sreenivasa
我将从我的一侧闭合线程。
此致、
Sreenivasa