This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XIO2001:GPIO 输入转换时间

Guru**** 2925730 points

Other Parts Discussed in Thread: XIO2001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1051926/xio2001-gpio-input-transition-time

器件型号:XIO2001

您好!

GPIO 输入转换时间(trise 和 tfall)在数据表的第6.10章中规定为最大25ns、但它不符合 I2C 总线规范。
是否可以在使用 EEPROM 时信任该值(最大25ns)。

*: I2C 总线规范和用户手册修订版6 (p. 48)

符号 标准模式 快速模式 超快模式 和功能
最小 最大 最小 最大 最小 最大
SDA 和 SCL 信号的上升时间 - 1000 20. 300 - 120 ns
SDA 和 SCL 信号的下降时间 - 300 20. 300 20. 120 ns

总之:

使用 EEPROM (使用 SDA 和 SCL 时)时、GPIO 输入转换时间值是多少?  

是否可以连接在快速模式下运行的 EEPROM?  

此致、

T.福冈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    典型上升/下降时间为0nS。 因此、这意味着我们可以在比25nS 更快的上升/下降时间运行器件。 如果 EEPROM 上升/下降时间低于25ns (例如30ns)、则根据仿真和整个温度范围、这不符合器件要求。 如果我不理解这个问题、请更正我。

    此致、、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nasser、

    感谢你的答复。

    如果上述回答正确、我认为无法连接 I2C 规范 EEPROM 和此 IC。 因为、I2C  规范 EEPROM 上升/下降时间为 300ns (最大值) 快速模式下运行。

    《UM10204 I2C 总线规范和用户手册》(pololu.com)

    我们将使用  I2C  规范 EEPROM (S-24CS01AFJ-TB-G)、其上升/下降时间为300ns (最大值)。 我们担心无法使用该 EEPROM。

    S24CS01A_02A_04A_08A_E4.5_00 (digikey.com)

    总之:

    请告诉我 是否可以使用 I2C 规范 EEPROM。  

    此致、

    T.福冈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于大总线具有大电容、μ I²C 规格允许300ns 的下降时间。 XiO 和 EEPROM 之间的短连接不会出现这种情况、因此下降时间可能低于25ns。

    I²C μ s 上升时间取决于上拉电阻、并且始终大于25ns。 所有具有 XIO2001的电路板都可以正常工作、因此我猜数据表是错误的、至少对于 μ I²C 引脚是错误的。