Other Parts Discussed in Thread: XIO2001
您好!
GPIO 输入转换时间(trise 和 tfall)在数据表的第6.10章中规定为最大25ns、但它不符合 I2C 总线规范。
是否可以在使用 EEPROM 时信任该值(最大25ns)。

*: I2C 总线规范和用户手册修订版6 (p. 48)
| 符号 | 标准模式 | 快速模式 | 超快模式 | 和功能 | |||
| 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | ||
| SDA 和 SCL 信号的上升时间 | - | 1000 | 20. | 300 | - | 120 | ns |
| SDA 和 SCL 信号的下降时间 | - | 300 | 20. | 300 | 20. | 120 | ns |
总之:
使用 EEPROM (使用 SDA 和 SCL 时)时、GPIO 输入转换时间值是多少?
是否可以连接在快速模式下运行的 EEPROM?
此致、
T.福冈