This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSU6111A:如何使用 TSU6111ARSVR 芯片实现 USB 的自动检测功能?

Guru**** 2874150 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1051526/tsu6111a-how-to-use-tsu6111arsvr-chip-to-realize-the-automatic-detection-function-of-usb

器件型号:TSU6111A

您好,专家:

当我使用 TUS6111ARSVR 芯片完成硬件控制板的 USB 转 UART 功能设计时、我发现当我将 USB 电缆插入计算机时、计算机无法与控制板连接。TSU6111ARSVR 芯片不会实现自动检测 (本文档涉及自动检测功能:www.ti.com/.../tsu6111a.pdf )和连接功能。注意:我的控制板的主芯片是 F280049C。请帮助确认并回答以下问题:
1.我的 USB 转 UART 功能的硬件电路设计是否正确;


2.是否需要配置150K 阻抗以实现自动检测功能?我可以通过连接两个75K 串联电阻来实现这一点吗?

此致

Johnson Alanl

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约翰逊:

    1:UART 原理图正确。

    2:不需要150k、您在哪里得到了该值?

    此致、

    Brian

        

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Brian:

    感谢您的耐心回答,感谢您确认我的硬件电路图。如上所述,150K 的阻抗如下所示(本文档第10页:www.ti.com/.../tsu6111a.pdf


    此外、我还有一个问题要问您:应该在哪里添加文档中规定的150K 阻抗?或者无需添加、但是如何实现"150K 阻抗被检测到"?

    此致

    Johnson Alanl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    UART 转 USB 电缆中应有150k。

     请查看此文章。 redmine.replicant.us/.../samsungserial

    此致、

    Brian