This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:加电时序限制

Guru**** 2762545 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867IR

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1051515/dp83867ir-limitation-of-power-on-timing

器件型号:DP83867IR

您好!

我对 DP83867IRRGZ 上电时序有疑问。
我的客户计划使用两个电源、我们了解到了这一点
它们不适用于两个电源的电源序列。

但他们想知道加电时序是否有任何限制。
它们首先提供1.0V 电压、然后提供2.5V 电压。
从1.0V 启动到2.5V 启动完成的时间是否有任何限制?
例如、是否存在一个时间限制、即2.5V 在提供1.0V 电压后需要在25ns 内保持稳定?

此致、
G.F.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、G.f、  

    感谢您的查询。

    您能否确认时间以毫秒为单位,而不是以 ns 为单位?

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sreenivasa、

    感谢你的答复。

    这只是一个示例、因此现在没有特定的值。
    我们只是想知道是否有任何限制。

    此致、
    G.F.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、G.F、  

    注意到。 请确保所有电源斜坡均大于500us、并遵循数据表时序。

    如果您没有其他问题、请按"已解决"按钮关闭主题。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sreenivasa、

    感谢你的答复。

    我在数据表中找不到两种电源模式的任何时序。
    您是否意味着从1.0V 启动到2.5V 启动完成的时间有限制?
    您是否意味着所有电源的斜坡时间都需要超过500us?
    您能查看随附的文件吗?

    e2e.ti.com/.../DP83867IR-Power-Timing.pptx

    此致、
    G.F.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、G.f、  

    感谢您的观看。  

    在双电源模式下运行时、无需电源序列。  

    您为所有功率斜坡时间所显示的图是正确的、请遵循相同的步骤。 所有电源斜升应达到500us 或更高。

    您在系统中看到或期望的斜坡时间是多少。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sreenivasa、

    感谢你的答复。
    很抱歉、我还不清楚上电的时间。

    系统中尚没有预期的斜坡时间。
    客户正在研究 DP83867的时序规格、以便立即设计其产品。

    顺便说一下、我了解到每个电源斜升(从开始供电到稳定)的最短时间为500us、
    但最长时间是多少? 在 DP83867IR 数据表中、没有关于电源斜升时间的信息。 是否会在不久的将来进行更新?


    我已经知道、正如数据表中所写的那样、双电源模式没有所需的序列。
    我的客户正在考虑先提供1.0V 电压、然后再提供2.5V 电压。
    他们想要知道的是、如果从1.0V 斜升开始到2.5V 稳定的时间限制在范围内、或者不在该范围内?
    在三电源模式下、有一个限制条件、即 VDDA1P8必须在 VDDA2P5斜升开始后的0ms 至25ms 内保持稳定。
    那么、在双电源模式下是否存在类似的限制、
    像2.5V 这样的电压必须在1.0V 斜升开始后的 XXXX[ms]至 YYYY[ms]范围内稳定?

    此致、
    G.F.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、G.f、  

    感谢您发送邮件。

    问题1.  

    建议的最长斜坡时间大约为120ms。 我们将在未来的更新中将其包含在数据表中。

    问题2.

    对于2电源配置、未指定或建议使用电源排序。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sreenivasa

    感谢你的答复。

    [引用 userid="177086" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1051515/dp83867ir-limitation-of-power-on-timing/3891558 #3891558"]

    问题1.  

    建议的最长斜坡时间大约为120ms。 我们将在未来的更新中将其包含在数据表中。

    [/报价]

    此建议是否仅适用于双电源模式? 如果这种建议也适用于三电源模式、我认为最大斜坡时间120ms 不符合 "表134 "的要求。 三电源模式电源序列"(VDDA2P5的开始上升至 VDDA1P8稳定)、因为其最大值为25ms。

    [引用 userid="177086" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1051515/dp83867ir-limitation-of-power-on-timing/3891558 #3891558"]

    问题2.

    对于2电源配置、未指定或建议使用电源排序。

    [/报价]

    感谢您的回答。 我了解  到、从启动1.0V 斜坡到2.5稳定也没有时间限制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、G.f、

    对于三个电源、这对其他电源有效。

    此致、

    Sreenivasa