This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1002A:提问

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB1002A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1051755/tusb1002a-question-asking

器件型号:TUSB1002A

大家好、

下面是我关于 TUSB1002A 的问题。

1) 根据表5。 当 CFG1 ="0"且 CFG2 ="0"时、我不明白直流增益= 0、线性范围= 1200mV 的原因。 由于表3显示、 当    CFG1 ="0"且 CFG2 ="0"时、CH1直流增益=+1、CH2直流增益=+0、线性范围= 900mV。 我对此感到困惑。

2) 下面是我的客户 TUSB1002A 的原理图、根据我的客户设置、因为 CH1_EQ1和 CH1_EQ2连接1k 至 GND、并且根据表2、EQ 增益应为1.9/5.5dB 对吧?




Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason

    表5仅适用于 PCIe/SATA 实现。 用作 PCIe/SATA 转接驱动 器时、线性范围将固定为1200mVpp、直流增益为0dB。

    2.当 CH1_EQ 和 CH2_EQ 均通过1k 电阻接地时、CH1_EQ 和 CH2_EQ 为0、0。 EQ 设置为1、即 1.0/3.6dB。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我明白了。 谢谢。

    Jason