Other Parts Discussed in Thread: TUSB8020B
主题中讨论的其他器件:TUSB8020B
您好!
目前、我们遇到主机无法检测 TUSB8020B 集线器的问题。 我们已检查连接:
-加电顺序正确-在1.1V 之前为3.3V
- USB_VBUS 输入0.49V
-提供24MHZ 晶振输入。 我是否可以知道所需的输入电平是多少? 当前测量的 XI 为 Vp-p 1.56V。
- SMBUSZ 为 NC。 在引脚上测得的电压为3.22V。
-在电源达到技术规格要求后、复位引脚被切换。
我是否可以知道可能影响主机枚举的其他引脚设置?
谢谢。