This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8020B-Q1:集线器无法枚举

Guru**** 2538030 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB8020B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1051119/tusb8020b-q1-hub-not-able-to-enumerate

器件型号:TUSB8020B-Q1
主题中讨论的其他器件:TUSB8020B

您好!

目前、我们遇到主机无法检测 TUSB8020B 集线器的问题。 我们已检查连接:

-加电顺序正确-在1.1V 之前为3.3V

- USB_VBUS 输入0.49V

-提供24MHZ 晶振输入。 我是否可以知道所需的输入电平是多少? 当前测量的 XI 为 Vp-p 1.56V。

- SMBUSZ 为 NC。 在引脚上测得的电压为3.22V。

-在电源达到技术规格要求后、复位引脚被切换。

我是否可以知道可能影响主机枚举的其他引脚设置?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否检查 USB_R1上的电压?  时钟为1.8V 输入、但1.56Vpp 应可接受。  您可以共享原理图吗?  上行端口上的 DP/DM 电平是多少?

    如果您不想在论坛上分享原理图、请接受我的朋友的请求并分享。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN、您好!

    USB_R1上的电压为0.511V。 该预期电压吗?

    我们无法在上游获取任何 D+ D-信号。 在看到5V VBUS 时、集线器应触发通信?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    USB_R1上的电压正常。  当 USB_VBUS 变为高电平时、上行端口上的 DP 应变为3.3V、然后将出现一个 USB 复位、然后是一个高速握手。  请分享原理图。

    此致、

    JMMN