This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB929-Q1EVM:如何通过 HDMI 输入实现新的分辨率?

Guru**** 2551370 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1050417/ds90ub929-q1evm-how-to-realizes-new-resolution-from-hdmi-input

器件型号:DS90UB929-Q1EVM

您好!  

我们希望从 PC 输入视频源。

我们的连接图为 PC -> HDMI -> UB929 -> FPD-Link -> UB924 -> Display。  

现在、当我们使用 HDMI 输入源时、我们无法在显示屏上显示。  

自定义显示分辨率为1920x360。

您能否帮助检查是否有任何设置错误?

下面是转储 UB929的所有寄存器以供进一步分析。

BR.Doug

e2e.ti.com/.../929_5F00_HDMI_5F00_E2E.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Doug、您好!

    EDID 信息来自您的系统设计中的什么? 924 PCB 上是否有1920x360显示时序的 EEPROM? 有什么影响? 或者您是否打算在929的内部 SRAM 的 EDID 中使用? (在这种情况下、加电后需要将 EDID 加载到929 SRAM 中)

    此致、

    Casey  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Casey 您好:

    我们在929 PCB 和924 PCB 上都没有 EEPROM。

    我们的默认计划是使用929的内部 SRAM。

    内部 EDID 是否支持1920x360分辨率?

    BR.Doug

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Casey 您好:

    从929的数据表(第17页)

    支持的 EDID 配置如下:
    外部本地 EDID (EEPROM)   
    2.内部 EDID 载入器件存储器
    3.远程 EDID 连接到解串器侧的 I2C 总线
    4.内部预编程 EDID

    大约1和3需要外部 EEPROM、但2和4使用内部 SRAM。  

    我们可以修改929 PCB 上的内部 EDID 吗? 如果可以的话。 如何按我们的预期进行设置? 地址或价值…

    RB.Doug

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Doug、您好!

    是的、SRAM 可以支持您需要的任何分辨率。 随附的是如何访问它的说明:

    e2e.ti.com/.../949_2D00_929-Read_2D00_Write-EDID.pdf

    此致、

    Casey  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Casey 您好:

    我已阅读 PDF 文件。 它可以是 APB 的读/写重校复用器0x48、0x49和0x4B。

    但寄存器0x4B 如何设置还没有说明? 映射什么分辨率可以有什么种类的值?

    我们不知道哪些8位数据可以分辨1920x360分辨率。

    BR。 道格   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Doug、您好!

    您需要将256字节 EDID 从显示面板加载到 EDID 空间中。 如果您的面板供应商未为此显示屏提供 EDID、则您可以使用 AW EDID 编辑器等工具生成 EDID: https://www.analogueway.com/americas/products/software-tools/aw-edid-editor/ 

    此致、

    Casey