您好!
我们希望从 PC 输入视频源。
我们的连接图为 PC -> HDMI -> UB929 -> FPD-Link -> UB924 -> Display。
现在、当我们使用 HDMI 输入源时、我们无法在显示屏上显示。
自定义显示分辨率为1920x360。

您能否帮助检查是否有任何设置错误?
下面是转储 UB929的所有寄存器以供进一步分析。
BR.Doug
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们希望从 PC 输入视频源。
我们的连接图为 PC -> HDMI -> UB929 -> FPD-Link -> UB924 -> Display。
现在、当我们使用 HDMI 输入源时、我们无法在显示屏上显示。
自定义显示分辨率为1920x360。

您能否帮助检查是否有任何设置错误?
下面是转储 UB929的所有寄存器以供进一步分析。
BR.Doug
Casey 您好:
从929的数据表(第17页)
支持的 EDID 配置如下:
外部本地 EDID (EEPROM)
2.内部 EDID 载入器件存储器
3.远程 EDID 连接到解串器侧的 I2C 总线
4.内部预编程 EDID
大约1和3需要外部 EEPROM、但2和4使用内部 SRAM。
我们可以修改929 PCB 上的内部 EDID 吗? 如果可以的话。 如何按我们的预期进行设置? 地址或价值…
RB.Doug
Doug、您好!
是的、SRAM 可以支持您需要的任何分辨率。 随附的是如何访问它的说明:
e2e.ti.com/.../949_2D00_929-Read_2D00_Write-EDID.pdf
此致、
Casey
Doug、您好!
您需要将256字节 EDID 从显示面板加载到 EDID 空间中。 如果您的面板供应商未为此显示屏提供 EDID、则您可以使用 AW EDID 编辑器等工具生成 EDID: https://www.analogueway.com/americas/products/software-tools/aw-edid-editor/
此致、
Casey