This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:[TPS25750]寄存器0x1A 中没有数据。

Guru**** 2605005 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1050913/tps25750-tps25750-get-no-data-in-the-register-0x1a

器件型号:TPS25750

尊敬的团队:

我正在开发 TPS25750驱动程序、但我没有从寄存器0x1A 获取任何数据。
当 我使用相同的 i2cget 命令提取数据 时、其他寄存器可以成功读取数据、因此 I2C 的信号是正确的。

 我参考了数据表(TPS25750主机接口技术参考手册)

另请访问 TPS25750_dump.txt  
您对此 问题有什么看法吗?

$ i2cget 0x22 0x3 5.
i2cget 地址:0x22 reg:0x3数据:0x4 0x50 0x54 0x43 0x48成功
$ i2cget 0x22 0x4 5.
i2cget 地址:0x22 reg:0x4数据:0x4 0x49 0x32 0x43 0x20成功
$ i2cget 0x22 0x6 5.
i2cget 地址:0x22 reg:0x6数据:0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0
$ i2cget 0x22 0x6 9.
i2cget 地址:0x22 reg:0x6数据:0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0
$ i2cget 0x22 0x8 5.
i2cget 地址:0x22 reg:0x8数据:0x4 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0
$ i2cget 0x22 0x9 5.
i2cget 地址:0x22 reg:0x9数据:0x40 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0
$ i2cget 0x22 0x0D 5.
i2cget 地址:0x22 reg:0xd 数据:0x4 0xf8 0x19 0x0 0x0
$ i2cget 0x22 0x0F 5.
i2cget 地址:0x22 reg:0xF 数据:0x4 0x0 0x5 0x9 0xf5成功
$ i2cget 0x22 0x14 12.
i2cget 地址:0x22 reg:0x14数据:0xb 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x2
$ i2cget 0x22 0x16 12.
i2cget 地址:0x22 reg:0x16 data:0xb 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x2
$ i2cget 0x22 0x18 12.
i2cget 地址:0x22 reg:0x18数据:0xb 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x2
$ i2cget 0x22 0x1A 6.
i2cget 地址:0x22 reg:0x1a 数据:0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0

 

e2e.ti.com/.../TPS25750_5F00_dump.txt

非常感谢!

Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jimmy、

    当我查看您的结果时,我注意到当您读取寄存 器(0x03)时,您的返回代码为'PTCH',这意味着设备处于修补模式,并等待4CC 命令执行修补程序更新。

    主机接口在器件启动并处于"app"模式之前无法完全正常工作。   

    在所使用的器件上对 EEPROM 进行编程、或者实施 PBM 流程以配置和引导 TPS25750。  在完全访问主机接口寄存器之前、您需要执行这两个操作之一。