尊敬的团队:
我正在开发 TPS25750驱动程序、但我没有从寄存器0x1A 获取任何数据。
当 我使用相同的 i2cget 命令提取数据 时、其他寄存器可以成功读取数据、因此 I2C 的信号是正确的。
我参考了数据表(TPS25750主机接口技术参考手册)
另请访问 TPS25750_dump.txt
您对此 问题有什么看法吗?
$ i2cget 0x22 0x3 5.
i2cget 地址:0x22 reg:0x3数据:0x4 0x50 0x54 0x43 0x48成功
$ i2cget 0x22 0x4 5.
i2cget 地址:0x22 reg:0x4数据:0x4 0x49 0x32 0x43 0x20成功
$ i2cget 0x22 0x6 5.
i2cget 地址:0x22 reg:0x6数据:0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0
$ i2cget 0x22 0x6 9.
i2cget 地址:0x22 reg:0x6数据:0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0
$ i2cget 0x22 0x8 5.
i2cget 地址:0x22 reg:0x8数据:0x4 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0
$ i2cget 0x22 0x9 5.
i2cget 地址:0x22 reg:0x9数据:0x40 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0
$ i2cget 0x22 0x0D 5.
i2cget 地址:0x22 reg:0xd 数据:0x4 0xf8 0x19 0x0 0x0
$ i2cget 0x22 0x0F 5.
i2cget 地址:0x22 reg:0xF 数据:0x4 0x0 0x5 0x9 0xf5成功
$ i2cget 0x22 0x14 12.
i2cget 地址:0x22 reg:0x14数据:0xb 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x2
$ i2cget 0x22 0x16 12.
i2cget 地址:0x22 reg:0x16 data:0xb 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x2
$ i2cget 0x22 0x18 12.
i2cget 地址:0x22 reg:0x18数据:0xb 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x2
$ i2cget 0x22 0x1A 6.
i2cget 地址:0x22 reg:0x1a 数据:0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0
e2e.ti.com/.../TPS25750_5F00_dump.txt
非常感谢!
Jimmy