This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848K:我的设计中通过缓冲器传输的 COL/PHYAD0信号-我是否可以保持断开状态? 什么是设置和保持限制

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83848K

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1049811/dp83848k-col-phyad0-signal-through-buffer-in-my-design---can-i-leave-open-what-is-setup-and-hold-limitations

器件型号:DP83848K

 在我使用 DP83848K 的设计中、加电时的 COL/PHYAD0信号在 IC 内部上拉以提供00001地址。 除了用作地址引脚之外、它还用作冲突检测引脚。 我的设计中有一个场景、我希望地址为00001、但希望通过使该引脚经过缓冲器然后到达 FPGA 来将其与 FPGA 隔离。

  如果我的理解是正确的,则只有当我有半双工连接时,此引脚才会起作用,否则 MII 接口中不使用此引脚。 如果这是正确的、那么我可以将该引脚保持断开状态(在内部它通过 DP83848上拉)、而不会与 FPGA 接触、也不会让 FPGA 通过缓冲器将其从 FPGA 的起始部分隔离。 如果我将其隔离并且缓冲器延迟为5ns 左右、那么在半双工情况下、碰撞检测设置/保持时间是否会出现问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    我将研究此案例、并将在明天返回给您。

    --

    此致、

    Vikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vikram、我将把这个信息发送给客户  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、Michael。