Other Parts Discussed in Thread: P82B96
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:P82B96 您好!
我使用 PB96在3m 电缆上进行 I2C 通信。 我在 SDA 和 SCL 线路上具有~-700mV 的下冲。 我添加了 BAT54C 肖特基二极管、以保护 P82B96不超过绝对最大额定值。 下冲降至~-500mV (仍高于-0.3 V 绝对最大值)。
我的问题是下冲是否会损坏 P82B96? 我还查看了 NXP P82B96的数据表、其中清楚地显示 TX、RX 线路上的绝对最大额定值仅为直流值、I2C 线路上的短尖峰不会导致任何问题、也不需要钳位。 P82B96 TI 也是这样吗? 换言之,是否允许短下冲超过绝对最大值?

此致、
Jakub Kwolek