This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] P82B96:下冲-需要肖特基二极管

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: P82B96

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1050426/p82b96-undershoot---is-schottky-diode-required

器件型号:P82B96

您好!

我使用 PB96在3m 电缆上进行 I2C 通信。 我在 SDA 和 SCL 线路上具有~-700mV 的下冲。 我添加了 BAT54C 肖特基二极管、以保护 P82B96不超过绝对最大额定值。 下冲降至~-500mV (仍高于-0.3 V 绝对最大值)。

我的问题是下冲是否会损坏 P82B96? 我还查看了 NXP P82B96的数据表、其中清楚地显示 TX、RX 线路上的绝对最大额定值仅为直流值、I2C 线路上的短尖峰不会导致任何问题、也不需要钳位。 P82B96 TI 也是这样吗? 换言之,是否允许短下冲超过绝对最大值?

此致、

Jakub Kwolek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jakub、

    这不应该是一个问题。 绝对最大额定值用于根据所用设计流程限制引脚上的电压/电流、并不一定保证器件会损坏。 但最终、它取决于提供给引脚的功率、而不仅仅是电压。 短负电压尖峰不会损坏器件、但可能会对功能造成不利影响。 我已通知我们的 I2C 专家进一步评论。

    此致、

    Eric Hackett