This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI86:SN65DSI86如何支持2%展频?

Guru**** 2533400 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI86, SN65DSI85

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1049685/sn65dsi86-how-can-sn65dsi86-support-2-spread-spectrum

器件型号:SN65DSI86
主题中讨论的其他器件: SN65DSI85

您好!

 SN65DSI86中的寄存器0x93可以启用展频。

最大值为5000ppm。 这大约是0.5%、对吧?

如何实现2%的展频?

我可以使用具有2%展频的外部 REFCLK 来实现此目的吗? 有副作用吗?

BR、

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗兰克

    5000ppm 为0.5%。

    是2%向下扩展还是中心扩展? DP 规格仅支持向下扩展 SSC、REFCLK 上的2% SSC 将传递到 DP TX、DP 接收端能否支持2% SSC?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    谢谢。

    如果使用 SN65DSI85\84 (mipi 至 LVDS)、它是否可以支持 SSC?

    如果仍然只有0.5%、它们是否可以使用外部时钟来实现2%的展频。

    BR、

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗兰克

    您是否提到了这一点?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    是的、2个问题。

     SN65DSI85/84能否使 SSC 生成2%的展频?

    2.我们可以使用2%的外部时钟来实现2%的扩频吗?

    BR、

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗兰克

    DSI85/84不会生成 SSC。   它确实支持通过 REFCLK 或 DSI CLK 输入对 LVDS CLK 输出进行中心扩展。 到 REFCLK 或 DSI CLK 的中心扩展 CLK 输入被传递到 LVDS CLK 输出 A_CLKP/N 和/或 B_CLKP/N

    谢谢

    David