This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP130:应用查询

Guru**** 2925620 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75DP130, TDP142

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1132527/sn75dp130-application-inquiry

器件型号:SN75DP130
主题中讨论的其他器件: TDP142SN65DP141

大家好、团队、

我的客户正在使用 SN75DP130 DP 转接驱动器从 FPGA 驱动 DisplayPort 输出。 它们不希望在灌电流中实现 DP130、而是希望在拉电流侧(电缆之前)实现 DP130。 我的问题是、由于 DP130将与接收器一起进行链路链路链路链路、源器件应如何处理链路链路趋势?

此致、

Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan

    我们是否知道 FPGA DisplayPort 输出是否兼容 DisplayPort? 如果输出符合 DisplayPort 标准、为什么不使用 SN65DP141或 TDP142?  SN65DP141或 TDP142是一款线性转接驱动器、而不是受限的转接驱动器。 线性转接驱动器有助于补偿信号、但不参与链路传输。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    请参阅以下我的客户的回复:

    感谢本主题、本视频重点介绍了 DP130作为线性转接驱动器的替代方案、无需链路训练。 我理解这一点。
    但我想继续关注我当前使用 DP130的实施方案。
    是的、我的源设备符合 DisplayPort 标准、如果接收设备直接连接到它、它将能够进行链路训练。
    但我的问题是:在我的例子中、符合 DP 标准的源进行链路训练、它如何与同时进行链路训练的 DP130进行交互。 它是否透明、或者我是否应调整源固件以绕过链接培训的某些部分?

    此致、

    Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan

    DP130 “监测”AUX 通道并接收来自链路训练过程的输入。 在这种情况下、它将根据灌电流请求调整 VOD 和预加重电平。 基于该输入、DP130在通道中增加了升压功能并自动调节其 EQ。 但 DP 源端和 DP130之间没有关于链路训练信息的通信。

    当我尝试解释使用 DP130限幅转接驱动器时的潜在缺陷时、请参阅随附的幻灯片。 在这种情况下、它们可以关闭 DP 拉电流链路训练、并手动调整 DP 拉电流 VOD 和预加重电平以补偿 DP 拉电流和 DP130之间的通道、并让 DP130处理 DP130和灌电流之间通道的链路训练、 也可以使用线性转接驱动器。

    e2e.ti.com/.../Limited_5F00_Redriver_5F00_Link_5F00_Training_5F00_Limitation.pptx

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    请参阅以下我的客户回复:

    感谢您提供满足我期望的信息。
    现在、我了解 DP130是如何交互的、我的理解是侦听 AUX 会使源软件透明地执行此过程。 在我的实施中、我在源端拆分了收发器 VOD/前置放大器的重新配置、因为它是在 DP130和接收端之间完成的。
    然后、我将调整源和 DP130之间的链路、并以硬编码的方式应用 VOD/前置放大器参数、因为 DP130与源位于同一个板中、因此 RE 在一个板和另一个板之间没有差异。

    还感谢文章显示了连接2个转接驱动器(一个位于拉电流端、另一个位于灌电流端)的长电缆的潜在缺陷。 这是一个有趣的知识。感谢高光。

    我在均衡器侧还有另一个问题(在来自源极的输入端)。 如何调整参数? 它是从 DP130自动生成的、还是我们应该调节并写入 I2C 寄存器?

    此致、

    Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan

    请参阅数据表中的表3

    当 EQ_I2C_ENABLE 位设置为1时、它们具有两个可编程 EQ 选项。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    请我的客户在下面回复:

    我的问题更多地是如何确定 EQ 参数集最适合我的硬件。 如何找到最佳设置。
    我可以从我的 IP 供应商那里获得一个示例、他的卡上还使用了 DP130、他们为我提供了将值写入 DP130 I2C 寄存器的函数。 请在下面找到该例程、并告诉我您的意见:

    //在 bitec 灌电流主链路输入端插入 SN75DP130
    //(在 Beitec 子板上)
    //根据您的设计要求设置 SN75DP130均衡器

    unsigned char data[32];

    BITE_i2c_init (OC_I2C_MASTER_0_BASE);

    BITE_i2c_write (0x58、0x01、0x03);
    BITE_i2c_write (0x58、0x03、0x18);//禁用降噪
    BITEC_i2c_write (0x58、0x05、0xD2);//force EQ for lane 0、pre-emphh 0_1、EQ_I2C_enable
    BITEC_i2c_write (0x58、0x06、0x10);//force EQ for lane 0、pre-emphh 2_3
    BITEC_i2c_write (0x58、0x07、0x52);//强制 EQ 用于通道1、pre-emph0_1
    BITE_i2c_write (0x58、0x08、0x10);// for

    此致、

    Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan

    它们是否有用于测量 DP130输出端原始波形或眼图的示波器? 它们可以根据 原始波形或眼图的信号质量来调整 DP130 EQ。

    如果没有、则可以使用以下公式估算 DP 源和 DP130之间的 PCB 迹线损耗、

    因此、当数据速率为5.4Gbps (2.7GHz 奈奎斯特频率)、布线宽度为5mil、DF 为0.02、DK 为4.3)时、

    =SQRT (2.7)/5+2.3 * 2.7 * 0.02 * SQRT (4.3)= 0.586dB/in  

    假设采用6in 迹线、则估算的 PCB 迹线损耗为3.52dB。

    通过估算3.52dB 的 PCB 布线损耗、您可以将 DP130 EQ 设置为大致匹配该值。

    谢谢

    David