This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125DF410:眼图算法

Guru**** 2930970 points

Other Parts Discussed in Thread: DS125DF410, DS250DF410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1133781/ds125df410-eye-pattern-algorithms

器件型号:DS125DF410
主题中讨论的其他器件: DS250DF410

我们一直在使用 SigCon Architect 读取传入信号的眼图、并发现 使用各种方法可视化数据可以提供大量有关信号质量的见解。 使用 SigCon、 我们可以看到眼图选项、如原始数据、错误命中计数和错误命中密度。 在哪里可以找到所有这些方法的算法?

谢谢。

子级

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    数据表中列出了生成原始64 x 64 EOM 数据点矩阵的方法。 为了便于参考、我将在下面提供。

    绘制眼图

    眼图张开度监视器能够绘制均衡但非重定时的眼图、以表示进入 CDR 块的信号质量。 此功能对于诊断严重信号完整性错误非常有用。 EOM 生成的眼图不能用于将性能外推至超过1e-7的误码率

    EOM 根据64 x 64矩阵生成眼图。 矩阵中的每个电网空间都包含一个16位字、该字表示传入数据流达到特定相位和电压电平的次数。 EOM 通过记录每个相位和电压组合的总命中计数对传入数据流进行欠采样、每次一个电网空间。

    要将 EOM 配置为绘制眼图、有时称为快速眼图捕获、请使用以下寄存器。

    步骤

    寄存器[位]

    说明

    1

    0x3E[7]

    0

    禁用锁定 EOM 锁定监控

    2.

    0x2C[6]

    0x11[7:6]

    0

    2'b xx

    将所需的 EOM 垂直范围设置为2'b xx

    3.

    0x11[5]

    0

    打开 EOM 电源

    4.

    0x24[7]

    1

    启用快速 EOM

    5.

    0x24[0]

    0x25

    0x26

    1

    当24[0] 为1时、开始从64 x 64数组中读出、丢弃前4个字节
    该位会自行清除。

    6.

    0x24[0]

    0x25

    0x26

    1

    继续读取信息,直到64 x 64阵列完成。

    7.

    0x3E[7]

    0x2C[6]

    0x11[5]

    0x24[7]

    1

    1

    1

    0

    将 EOM 返回到其原始状态。 撤消步骤1-4

    从眼图张开度监视器(EOM)记录的数据从(X、Y)位置(0、0)开始、然后继续到位置(0、63)。 接下来、Y 值复位为0、X 值递增。 重复此过程、直到读取整个64 x 64矩阵。

    在将原始数据可视化方面、我们的建议如下。

     谢谢、

    Rodrigo Natal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rodrigo、

    感谢您提供有关原始数据绘图方法的信息。 您能否与我们分享密度和命中计数图的过程?

    谢谢。

    子级

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、孩子、我的回复帖子中都有相关说明。 请参阅底部快照、包括带有示例颜色方案的表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rodrigo、

    我可能对着色/命中计数方案的功能有一些误解。

    这两个眼图是完全不同的、因此在如何使用(相同的)数据来绘制它们时必须存在一些差异。 您能为我们提供更多见解吗?

    您能否指导我们查看您从中提取眼图绘制算法的文档? 我们无法从 EVM 用户指南、芯片数据表或编程指南中找到相关信息。

    谢谢。

    子级

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据我之前的帖子、密度图是通过获取 EOM 数据的第一个导数生成的。 这些图摘自 DS250DF410编程指南。 该重定时器使用与 DS125DF410相同的 EOM 架构。 您可以通过下面的 TI 链接请求下载 DS250DF410编程指南。

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ds250df410.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rodrigo、

    感谢您的链接。 我们下载了 DS250DF410数据表、但找不到您在帖子中显示的表53和图1。 您能否向我们发送指向您所查看文档的链接?

    此外,我认为我的问题与以下问题类似:

    LMH1218 -如何在错误命中密度模式下显示眼图张开度监视器(EOM)。 -接口论坛-接口- TI E2E 支持论坛

    您能给我们提供更多通过私人电子邮件传达的详细信息吗?

    谢谢。

    子级

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我分享了错误的链接。 请参见下面的。

    https://www.ti.com/licreg/docs/swlicexportcontrol.tsp?form_id=202045∏_no=DS250DF410-DESIGN&ref_url=sva_sds

    要找到密度、您只需根据我之前的帖子获取派生品。

    EOM 生成的64 x 64矩阵可通过多种方式可视化。 三个
    图1显示了可视化此数据的常用方法。 最左侧的图显示了 EOM 数据
    按对数刻度上的命中计数进行了彩色显示。 中间的图显示了每个 EOM 数据的第一个导数
    该列显示了命中率的密度以及构成眼图的实际波形和交叉点。
    第三个图是使用 EOM 数据使用 ASCII 字符绘制基本眼图的示例、可以
    对简单诊断软件很有用。

    表53. 眼图监视器数据的颜色方案示例

    颜色

    ASCII 字符

    命中计数范围

    黑色

    [空格]

    0

    品红色

    [1、10)

    蓝色

    +

    [10、100)

    黄色

    *

    [100、1000]

    红色

    编号

    > 1000

    谢谢、

    罗德里戈