This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB954-Q1:关于裕度分析

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY, ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1117236/ds90ub954-q1-about-margin-analysis

器件型号:DS90UB954-Q1
主题中讨论的其他器件:USB2ANYALP

大家好、团队成员

请详细说明以下答案。

DS90UB954-Q1:裕度分析测量

据称、建议关闭串行器侧的图像传感器。
但是、具有串行器的器件由另一家公司设计、因此无法关闭图像传感器。
即使图像传感器已打开、也可以执行正常裕度分析吗?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Okano-San、

    感谢您的查询。 为了澄清这一点、摄像头模块是否封装到外壳中、并且无法从摄像头传感器上断开串行器的连接? 如果是这种情况、是否可以通过 ser/des 向摄像机发送远程 I2C 命令来禁用摄像机传感器的输出?

    最棒的

    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Thomas - San、

    感谢您的回答。
    摄像头模块位于外壳中、串行器无法从摄像头传感器上拆下。
    我们处于无法禁用摄像头传感器输出的情况、因为没有披露 I2C 命令来禁用摄像头传感器的输出。

    是否可以在不停止摄像头传感器的情况下进行裕度分析?
    如果没有、我计划购买并使用串行器 EVM。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Okano-San、

    感谢您提供这些详细信息。 让我与同事讨论这一点、以确定我们是否能够在 CSI-2数据也通过链路传输的同时运行利润分析计划。 我将在下周初收到反馈、最迟将在下周初收到反馈。

    最棒的

    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    奥卡诺-圣、

    在地图期间无需实际禁用图像传感器-您唯一需要注意的是、在测试期间成像仪数据直通将中断  

    此致、

    Casey  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Caesey、

    让我为您提供有关该问题的一些背景知识。
    我们在串行器端的器件(串行器+摄像头传感器)运行时、通过将 USB2ANY 连接到解串器来执行裕度分析。
    但是、它在 EQ0-14和 SP0-14中都是绿色的。

    毫无疑问、我搜索了 E2E 并找到了我的第一个问题的答案。
    我想知道我的裕度分析结果中是否有任何缺陷、正如您所说的、我不必停止摄像头传感器。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Okano-San、

    正如 Casey 所确认的、我们应该可以在成像仪数据仍在运行的情况下运行地图工具。 您是否有已完成的 MAP 测试的结果?

    最棒的

    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,
    很抱歉耽误你的回答。

    我使用 STP 电缆连接 DS90UB933和 DS90UB954。
    数据格式为 YUV422 8位。
    映射是在 USB2ANY 连接到954的情况下执行的、EQ 电平为0-14且选通为0-14时均为绿色。
    结果不会改变图像传感器是激活还是停用。
    是否正确执行了裕度分析?
    请告诉我您的观点。

    最棒的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Okano-San

    您有地图结果的图片吗?

    最棒的

    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    很抱歉耽误你的回答。
    我将粘贴结果的图片。

    在应用报告中、SNLA301的选通位置最小值为7、最大值为10。
    EQ 等级设置为默认值(最小3、最大14)。

       

    最棒的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Okano-San、

    感谢您的跟进。 能否确认933上的远程寄存器是否可访问? 此处似乎合作伙伴列为953、但未注明 I2C 地址。 您可能必须转到954的"Remote Registers"选项卡并选择 port0才能正确进行此设置。

    最棒的

    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    感谢您的回答。
    我在远程寄存器选项卡中选择了端口0。

    我对连接到串行器的图像传感器进行了远程访问、但从未对串行器进行远程访问。
    DS90UB954-Q1:关于直通设置-接口论坛-接口- TI E2E 支持论坛

    允许远程访问的寄存器设置是什么?

    最棒的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Okano-San、

    您可以通过设置 SER_ALIAS_ID 来启用对串行器的远程访问。 设置该寄存器后、我们可以通过指定的别名访问串行器。

    最棒的

    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    感谢您的回答。
    但设置 SER_ALIAS_ID 不起作用。

    (1)我将 SER_ALIAS_ID 设置为0xB4。

    (2)当我选择"Remote Registers"选项卡时、弹出窗口如下所示。

    (3)按 OK 后、选项卡底部会显示"b4:DS90UB953"。
    如果您将 SER_ALIAS_ID 更改为另一个值而不是 bb4、并从(2)执行、则此处的值将发生更改。
    例如,如果设置了 bb2,将显示"b2:DS90UB953"。
    但0x00的 I2C_DEVICE_ID 值为0x00。
    由于串行器是 DS90UB933、因此我认为它的远程处理效果不好。
    您能告诉我原因吗?

    最棒的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Okano-San、

    您能否检查串行器所连接的954端口上的寄存器0x58? 我希望确保选择正确的反向通道速率、以实现954和933之间的兼容性

    最棒的

    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    感谢您的快速回复。
    这很有帮助。

    954中的地址0x58为0x18。
    我相信反向通道是好的。

    打印屏幕不选择 RX 端口、但实际上选择了 RX 端口、寄存器值为0x18。

    最棒的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Okano-San、

    让我明天再次查看此案例。 一个问题、我们似乎偏离了利润分析结果的主要问题。 这仍然是您感兴趣的问题吗?

    最棒的

    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    感谢您的回答。
    我仍然遇到此问题、因为在获得利润分析结果之前、任务尚未完成。

    以下是有关情况的摘要。

    --------
    有问题的事件
    在裕度分析中、结果全部为绿色。

    问题的原因
    未启用对串行器的远程访问。
    但是、即使寄存器设置发生更改、也不会启用远程访问。
    --------

    顺便说一下、请告诉我一件事。
    是否可以使用串行器的默认寄存器设置?
    串行器中是否有用于设置远程访问的寄存器?

    最棒的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Okano-San、

    [引用 userid="514569" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1117236/ds90ub954-q1-about-margin-analysis/4197518 #4197518">问题原因
    未启用对串行器的远程访问。
    但是、即使更改了寄存器设置、也不会启用远程访问。[/quot]

    这与地图工具结果有什么关系? 您是否说 SER 和 DES 之间根本没有锁?

    根据电缆长度和可用链路带宽的使用情况、全绿色地图工具有时是有效的/预期的。  

    [引用 userid="238398" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1117236/ds90ub954-q1-about-margin-analysis/4147295 #4147295"]地图期间无需实际禁用图像传感器-您唯一需要注意的是,成像仪数据直通将在测试过程中中断 

    您能否澄清这里到底有什么问题?  

    此致、  

    洛根

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    洛根、您好!

    >这与地图工具结果有什么关系?
    我的第一个问题如下。
    "在利润分析中、结果都是绿色的、我认为这是一种异常、您知道原因吗?"

    Thomas 的回答。
    我认为原因是未启用对串行器的远程访问。

    因此、我解释说、裕度分析全部为绿色、因为远程访问未启用。

    >您说 SER 和 DES 之间根本没有锁吗?
    串行器和解串器被锁定。
    (连接到串行器的图像传感器的显示数据可以显示在解串器侧的 TFT 上。)

    >根据电缆长度和可用链路带宽的利用率,有时全绿色地图工具是有效的/预期的。
    这是我第一次听说这个。
    您说的是、根据电缆长度和可用链路带宽的使用情况、它可以全部为绿色吗?
    那么、所有绿色都是正常的、不是异常的?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Okano-San、  

    是否可以启用所有 EQ 和选通值以获取完整表、而不是仅获取子集?  

    此致、  

    洛根

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    洛根、您好!

    请求的图像已附加。
    请检查一下。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masanori、  

    感谢您提供信息。 我看到您正在从摄像头传输2560x720数据、这是正确的吗? 使用的刷新率是多少? 低 PCLK/线路速率将增加所有绿色结果的可能性。

    此致、  

    洛根

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    洛根、您好!

    刷新率将为30 fps。
    30fps 是否会导致全绿色?

    如果我将其更改为60fps、它是否会全部变为绿色?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您要发送什么图像分辨率?

    看起来它仅以48MHz 的频率进行链接、这是可用链接的相对较低带宽使用。 您可能会尝试增大 FPS 以查看这是否会影响链路裕度。 在这种情况下、您是否可以重新拍摄信息选项卡的快照?  

    此外、使用的电缆长度是多少?  

    此致、  

    洛根

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我发送的图像分辨率为1280*720。
    由于它是 YUV,我相信 ALP 显示的是1280*2=2560。

    像素时钟为48MHz*2=96MHz。
    我说30fps、但这是一个目标值、当前状态为52fps。
    (96MHz/(2560*720)= 52.08Hz)

    电缆长度为2m。

    如果我的想法有误、请纠正我的想法。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Okano-San、

    感谢您提供详细信息。 我将于明天与 Logan 讨论这一问题。

    最棒的

    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Okano-San、

    我今天尝试在一组 ser/Des EVM 上复制此内容、并且发现屏幕都是绿色的。 我有一个问题、您是否使用过954 EVM 上的 RX0或 RX1端口? 如954 EVM 用户指南中所述、RX1端口 设置为与933搭配使用。 我还看到电缆被称为双绞线而不是同轴电缆、您能确认吗?

    MAP 工具中所有绿色信号的结果并不完全意外、因为与953中的较高速正向通道相比、933的正向通道在解串器侧更容易恢复。

    最棒的

    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    非常感谢您在 ser/Des EVM 集上重现此内容。

    我使用我自己设计的两个 ser/Des 板。
    我不使用 EVM、因为我没有它。
    我使用 STP 而不是同轴电缆、因为我使用 STP 进行设计。

    总之、您会说裕度分析结果全部为绿色、这是正常结果、而不是异常。
    如果没有问题、我们将关闭它。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Okano-San、

    感谢您的澄清。 我们最好关闭、因为这可能是您应用中使用的较低速度下的有效结果。

    最棒的

    Thomas