Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY, ALP
主题中讨论的其他器件:USB2ANY、 ALP
大家好、团队成员
请详细说明以下答案。
据称、建议关闭串行器侧的图像传感器。
但是、具有串行器的器件由另一家公司设计、因此无法关闭图像传感器。
即使图像传感器已打开、也可以执行正常裕度分析吗?
此致。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY, ALP
大家好、团队成员
请详细说明以下答案。
据称、建议关闭串行器侧的图像传感器。
但是、具有串行器的器件由另一家公司设计、因此无法关闭图像传感器。
即使图像传感器已打开、也可以执行正常裕度分析吗?
此致。
您好、Caesey、
让我为您提供有关该问题的一些背景知识。
我们在串行器端的器件(串行器+摄像头传感器)运行时、通过将 USB2ANY 连接到解串器来执行裕度分析。
但是、它在 EQ0-14和 SP0-14中都是绿色的。
毫无疑问、我搜索了 E2E 并找到了我的第一个问题的答案。
我想知道我的裕度分析结果中是否有任何缺陷、正如您所说的、我不必停止摄像头传感器。
此致、
尊敬的 Thomas:
感谢您的回答。
我在远程寄存器选项卡中选择了端口0。
我对连接到串行器的图像传感器进行了远程访问、但从未对串行器进行远程访问。
DS90UB954-Q1:关于直通设置-接口论坛-接口- TI E2E 支持论坛
允许远程访问的寄存器设置是什么?
最棒的
尊敬的 Thomas:
感谢您的回答。
但设置 SER_ALIAS_ID 不起作用。
(1)我将 SER_ALIAS_ID 设置为0xB4。

(2)当我选择"Remote Registers"选项卡时、弹出窗口如下所示。

(3)按 OK 后、选项卡底部会显示"b4:DS90UB953"。
如果您将 SER_ALIAS_ID 更改为另一个值而不是 bb4、并从(2)执行、则此处的值将发生更改。
例如,如果设置了 bb2,将显示"b2:DS90UB953"。
但0x00的 I2C_DEVICE_ID 值为0x00。
由于串行器是 DS90UB933、因此我认为它的远程处理效果不好。
您能告诉我原因吗?

最棒的
尊敬的 Thomas:
感谢您的回答。
我仍然遇到此问题、因为在获得利润分析结果之前、任务尚未完成。
以下是有关情况的摘要。
--------
有问题的事件
在裕度分析中、结果全部为绿色。
问题的原因
未启用对串行器的远程访问。
但是、即使寄存器设置发生更改、也不会启用远程访问。
--------
顺便说一下、请告诉我一件事。
是否可以使用串行器的默认寄存器设置?
串行器中是否有用于设置远程访问的寄存器?
最棒的
您好、Okano-San、
[引用 userid="514569" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1117236/ds90ub954-q1-about-margin-analysis/4197518 #4197518">问题原因这与地图工具结果有什么关系? 您是否说 SER 和 DES 之间根本没有锁?
根据电缆长度和可用链路带宽的使用情况、全绿色地图工具有时是有效的/预期的。
[引用 userid="238398" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1117236/ds90ub954-q1-about-margin-analysis/4147295 #4147295"]地图期间无需实际禁用图像传感器-您唯一需要注意的是,成像仪数据直通将在测试过程中中断您能否澄清这里到底有什么问题?
此致、
洛根
洛根、您好!
>这与地图工具结果有什么关系?
我的第一个问题如下。
"在利润分析中、结果都是绿色的、我认为这是一种异常、您知道原因吗?"
Thomas 的回答。
我认为原因是未启用对串行器的远程访问。
因此、我解释说、裕度分析全部为绿色、因为远程访问未启用。
>您说 SER 和 DES 之间根本没有锁吗?
串行器和解串器被锁定。
(连接到串行器的图像传感器的显示数据可以显示在解串器侧的 TFT 上。)
>根据电缆长度和可用链路带宽的利用率,有时全绿色地图工具是有效的/预期的。
这是我第一次听说这个。
您说的是、根据电缆长度和可用链路带宽的使用情况、它可以全部为绿色吗?
那么、所有绿色都是正常的、不是异常的?
此致、
您好、Okano-San、
我今天尝试在一组 ser/Des EVM 上复制此内容、并且发现屏幕都是绿色的。 我有一个问题、您是否使用过954 EVM 上的 RX0或 RX1端口? 如954 EVM 用户指南中所述、RX1端口 设置为与933搭配使用。 我还看到电缆被称为双绞线而不是同轴电缆、您能确认吗?
MAP 工具中所有绿色信号的结果并不完全意外、因为与953中的较高速正向通道相比、933的正向通道在解串器侧更容易恢复。
最棒的
Thomas