This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] J721E 上的 USB 故障

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: J721EXSOMXEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1046695/usb-fail-on-j721e

主题中讨论的其他器件:J721EXSOMXEVM

请遵循 J721EXSOMXEVM 用户指南

4.11 PCIe 接口

4.11.1 X1Lane PCIe 接口

PCIe 端点操作

该板已设置端点、并与 RC 点建立了 PCIe 链路。

10分钟后、电路板通电并进行以下打印:

[14.903489]  j721e-PCIe 2910000.PCIe:主机桥/bus@100000/PCIe@2910000范围:
[14.903520]  j721e-PCIe 2910000.PCIe:      IO 0x0018001000..0x0018010fff -> 0x0018001000
[14.903531]  j721e-PCIe 2910000.PCIe:     MEM 0x0018011000。0x001ffffffff -> 0x0018011000
[14.903538]  j721e-PCIe 2910000.pcie:正在解析 dma-ranges 属性...
[14.903545]  j721e-PCIe 2910000.pcie:  IB MEM 0x000000。0xffffffff -> 0x000000 [14.903815]  j721e-PCIe 2910000.pcie:devm_phy_get 失败
[14.903818]  j721e-PCIe 2910000.pcie:无法初始化 phy

[19.167271]  USB USB1-port1:无法启用。 可能是 USB 电缆损坏了?
[23.259263]  USB USB1-port1:无法启用。 可能是 USB 电缆损坏了?
[23.259383]  USB USB1-port1:尝试下电上电
[27.667263]  USB USB1-port1:无法启用。 可能是 USB 电缆损坏了?
[31.755263]  USB USB1-port1:无法启用。 可能是 USB 电缆损坏了?
[31.755390]  USB USB1-port1:无法枚举 USB 设备