https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1046695/usb-fail-on-j721e
主题中讨论的其他器件:J721EXSOMXEVM请遵循 J721EXSOMXEVM 用户指南
4.11 PCIe 接口
4.11.1 X1Lane PCIe 接口
PCIe 端点操作
该板已设置端点、并与 RC 点建立了 PCIe 链路。
10分钟后、电路板通电并进行以下打印:
[14.903489] j721e-PCIe 2910000.PCIe:主机桥/bus@100000/PCIe@2910000范围:
[14.903520] j721e-PCIe 2910000.PCIe: IO 0x0018001000..0x0018010fff -> 0x0018001000
[14.903531] j721e-PCIe 2910000.PCIe: MEM 0x0018011000。0x001ffffffff -> 0x0018011000
[14.903538] j721e-PCIe 2910000.pcie:正在解析 dma-ranges 属性...
[14.903545] j721e-PCIe 2910000.pcie: IB MEM 0x000000。0xffffffff -> 0x000000 [14.903815] j721e-PCIe 2910000.pcie:devm_phy_get 失败
[14.903818] j721e-PCIe 2910000.pcie:无法初始化 phy
[19.167271] USB USB1-port1:无法启用。 可能是 USB 电缆损坏了?
[23.259263] USB USB1-port1:无法启用。 可能是 USB 电缆损坏了?
[23.259383] USB USB1-port1:尝试下电上电
[27.667263] USB USB1-port1:无法启用。 可能是 USB 电缆损坏了?
[31.755263] USB USB1-port1:无法启用。 可能是 USB 电缆损坏了?
[31.755390] USB USB1-port1:无法枚举 USB 设备