This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4020BI:脉宽

Guru**** 2926260 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1043892/tusb4020bi-pulse-width

器件型号:TUSB4020BI

您好!

在下面的帖子中、我告诉您由于 Baten 的影响、USB_DP_DN1的电压升高。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1043553/tusb4020bi-usb_dp_dn1-output-voltage/3859695

在某些情况下、该脉冲宽度会变宽。
为什么脉冲宽度更宽?

此致

Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nishie、

    该 Baten 拉高时的脉冲可能是电池充电协商。 该端口的 Baten 状态是什么。 是否已连接设备?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

    感谢你的答复。

    很抱歉、我没有完全理解您的问题的意图。

    以下答案是否正确?

    BATEN1引脚通过3.3V 上拉电阻进行连接。

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

    我还有一个问题。

    DP/DM 脉冲波的输出时序是否有最小值和最大值?

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nishie、

    您能否在另一个线程中响应 DP/DM 脉冲相对于上行端口连接的时序、以及下行端口是否连接到器件?

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN、您好!

    我将原理图发送给了 Brian。

    是否可以与 Bryant 分享原理图?

    如果没有,是否可以通过私人电子邮件发送?

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nishie、

    是的、Brian 分享了原理图。  对于您的应用、PWRCTL_Baten 上不应有一个用于具有永久连接设备的端口的上拉电阻器。  当集线器已启用电池充电且 USB_VBUS 处于低电平时、DP 和 DM 由集线器下行端口(DCP 模式)短接。  永久连接的器件上电时、将有一个 DP 上拉电阻器、该上拉电阻器将在 DCP 模式下反映在 DM 线路上。  这会导致出现的脉冲。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN、您好!

    感谢您的回答。

    通过打开电路图的 USB_DP / DM_DN1线路来执行波形测量。
    该线路上输出了一个类似于先前发送的波形的脉冲。
    即使下行端口已打开、输出脉冲是否正确?
    此外、每个器件的脉冲输出时序和脉宽都是随机的。
    您知道随机输出的原因吗?

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将确认实验中的行为。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN、您好!

    感谢您的支持。

    请告诉我、在实验室中、是否有任何东西需要与客户核实。

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将在一周结束前收到更新。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nishie、

    我能够确认此行为与 TUSB4020B 下行端口中启用的电池充电功能相关。  DP/DM 上的脉冲与 TUSB4020B 上电/退出复位与检测到 USB_VBUS 打开之间的时间有关。  即使 VBUS 在上电时开启、集线器也不会立即检测到它。

    我建议通过移除 PWRCTLx 上的上拉电阻器来禁用电池充电 、以防止系统中内部端口上的脉冲。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN-SAN、您好!

    感谢您进行评估。
    关于长脉冲的原因、我不太理解 VBUS 检测与 DP/DM 脉冲之间的关系。
    是否可以提供评估结果和时间安排图?

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nishie、

    对于 TUSB4020B、当在下行端口上启用电池充电并且处于 DCP 模式(无上行连接、USB_VBUS 关闭)时、DP/DM 线路上的电压将会出现。   在客户系统中、当 TUSB4020B 上电时、电池充电被启用、并且在被采样和消抖之前、默认情况下 USB_VBUS 被视为关闭。  USB_VBUS 的采样和去抖时间是下行端口上 DP/DM 脉冲的时间。  在此短时间内、下行端口处于 DCP 模式。  计时会因客户系统而异。  要消除脉冲、它们应完全禁用端口上的电池充电。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN、您好!

    感谢你的答复。

    在客户系统中、DM/DP 脉冲将像第一个布置的波形那样为5ms 或100us。

    是否有这种变化取决于客户​系统?

    此外、由于器件规格的变化、是否会产生任何影响?

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nishie、

    我希望脉冲随系统中 USB_VBUS 时序的变化而变化。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN-SAN、您好!

    我知道这取决于系统。

    是否可以披露在您的测量环境中获得的波形类型?

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将在明天的实验中分享波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN-SAN、

    谢谢你。

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅随附的波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上面、下面的典型情况是类似的情况、但已缩小以显示下游 VBUS 行为(如果由 PWRCTL 控制)。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN、您好!

    我非常感谢你的大力支持。

    我能够确认具有不同脉冲宽度的波形。

    我还确认了 DP/DM 的输出电压大约为2V。

    此致、

    Nishie