This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83826I:替换 EtherCAT 应用上的 BCM5241X

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83826I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1044705/dp83826i-replace-bcm5241x-on-ethercat-application

器件型号:DP83826I

DP83826I 在 EtherCAT 应用上自举配置

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    以下应用手册详细介绍了 EtherCAT 应用的826:

    https://www.ti.com/lit/an/snla344a/snla344a.pdf?ts=1634235036007&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    无需自举。 为了满足 EtherCAT 的快速下行链路要求、您需要通过寄存器编程对"快速下行链路"功能进行编程。

    --

    此致、

    Vikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vikram、
    感谢您的支持。 我已经研究了拟议的指南。

    以下是将 PHY 与 EtherCAT 从站控制器连接的规格

    download.beckhoff.com/.../an_phy_selection_guidev2.6.pdf

    第2节以太网 PHY 要求 包含以下规范:

    "

    - PHY 配置不得依赖通过 MII 管理接口进行的配置、即所需的功能
    必须在上电后启用、例如、默认情况下或通过搭接选项启用。 PHY 启动不应依赖
    MII 管理交互、即 MDC 时钟、因为许多 ESC 不通过与 PHY 通信
    管理接口、除非 EtherCAT 主站请求此接口(仅限具有 MI 链路的 EtherCAT IP 内核)
    检测和配置将在没有主器件交互的情况下进行通信)。"

    我能否知道将 EtherCAT 从站控制器连接 到 DP83826I 的正确配置是什么?

    此致、

    Matteo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 SNLA344A 第3.2节中、DP83826 PHY 的不同配置方法显示:

    "要仅使用自举配置为 EtherCATRegistered设置 DP83826,请联系 TI e2e 论坛或当地销售人员
    代表、以获得解决此问题的进一步支持。 "

    目前、我找不到适用于我的应用的工作带配置。  我能知道如何正确执行吗?

    此致、

    Matteo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matteo、您好!

    我向您发送了连接请求。 您可以通过电子邮件联系我、我们可以进一步详细了解您的应用。 我们可以通过电子邮件讨论 EtherCAT 应用的自举优化。

    --

    此致、

    Vikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vikram、

    我向您发送了一些私人邮件、但我没有收到任何答复或确认、您能告诉我我可以在哪里联系您吗?

    Matteo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matteo、您好!

    感谢您的提醒。 我未收到私人邮件通知、只是回复了您。  

    --

    此致、

    Vikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可以有人帮助我吗? 我一个月前在论坛上写过、并发送了数十封私人电子邮件、但没有结果。

    您可以为我的应用程序提供技术支持吗?

    Matteo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matteo 先生、您好!

    技术支持要求是否仅限于确保您的器件支持 EtherCAT 而无需任何寄存器编程? 如您所述、您已连接到销售支持、销售支持人员正在研究此问题并为您提供所需的零件信息。 我已再次与团队内部跟进、以帮助您更快地解决问题。 您很快将再次听到销售团队的声音

    --

    此致、

    Vikram