This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
以下应用手册详细介绍了 EtherCAT 应用的826:
无需自举。 为了满足 EtherCAT 的快速下行链路要求、您需要通过寄存器编程对"快速下行链路"功能进行编程。
--
此致、
Vikram
您好 Vikram、
感谢您的支持。 我已经研究了拟议的指南。
以下是将 PHY 与 EtherCAT 从站控制器连接的规格
download.beckhoff.com/.../an_phy_selection_guidev2.6.pdf
第2节以太网 PHY 要求 包含以下规范:
"
- PHY 配置不得依赖通过 MII 管理接口进行的配置、即所需的功能
必须在上电后启用、例如、默认情况下或通过搭接选项启用。 PHY 启动不应依赖
MII 管理交互、即 MDC 时钟、因为许多 ESC 不通过与 PHY 通信
管理接口、除非 EtherCAT 主站请求此接口(仅限具有 MI 链路的 EtherCAT IP 内核)
检测和配置将在没有主器件交互的情况下进行通信)。"
我能否知道将 EtherCAT 从站控制器连接 到 DP83826I 的正确配置是什么?
此致、
Matteo
Matteo 先生、您好!
技术支持要求是否仅限于确保您的器件支持 EtherCAT 而无需任何寄存器编程? 如您所述、您已连接到销售支持、销售支持人员正在研究此问题并为您提供所需的零件信息。 我已再次与团队内部跟进、以帮助您更快地解决问题。 您很快将再次听到销售团队的声音
--
此致、
Vikram