This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XIO2001:XIO2001 PCB 布局

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: XIO2001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1048711/xio2001-xio2001-pcb-layout

器件型号:XIO2001

大家好、我的设计是使用 XIO2001扩展两个 PCI 插槽,有以下 PCB 布局 问题:

1、XIO2001连接到 PCI 插槽1的时钟信号 pciclk1的路由长度是否应等于 XIO2001连接到 PCI 插槽2的时钟信号 pciclk2的路由长度?

2、PCI 插槽1中与时钟信号 pciclk1同步的信号(如 ad31-0信号)是否具有相同的长度?

3、Fbclk 布线长度要求?

4、PCI 插槽的时钟信号 pciclk 是否比 ad32-0信号的长度短2.5英寸?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    1)。 这些长度可能不同。 主要要求是 CLKOUT6的反馈时钟应该比下游器件的时钟长。 这为下游器件提供了更多稳定时间。

    2)。 最好提供相同长度。 这为所有信号提供了相同的时序裕度。

    3)。 反馈时钟应比最长的时钟信号长约几英寸。

    4)。 比最长的 CLKOUT 信号短约2.5英寸。 AD32-0由这些时钟信号驱动。

    此致、Nasser  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回复。 我的问题是:(如上图所示)

    1、pciclk1的长度 L1是否必须等于 pciclk2的长度 L2?

    2、pciclk1的长度 L1是否必须等于 ad32-0的长度 L3? 允许的偏差 L1-L3是多少?

    3、pciclk1的长度 L2是否必须等于 ad32-0的长度 L3+L4? 允许 的偏差 L2-(L3+L4)是多少

    4、Fbclk 路由长度 L1  pciclk1的长度与 L2  pciclk2的长度之间的 L5关系?  L5 = L2+2500mil?

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    感谢您的澄清、请注意以下评论。  

    1)。 L1和 L2的长度不需要相同。

    2)。 它们不需要具有相同的长度。 请注意、AD (31-0)有设置和保持时间、需要符合数据表要求。

    3)。 重要的是 AD 通道相对于时钟的设置和保持时间。  

    4)。 是的、您的理解是正确的。

    此致、、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回复。  我的问题:

    1、L1 = L3 (最大值)-1000mil?

    2、L2 =(L3+L4)(最大值)-1000mil?

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回复。  我的问题:

    由于在 PCI 附加卡上,PCI_CLK  长度= 2500mil,PCI AD31.0,,,,,长度最大值= 1500mil,应与 PCI_CLK 和 PCI 信号的长度匹配  PCI AD31..0,,,,,

    1、L1 = L3 (最大值)-1000mil?

    2、L2 =(L3+L4)(最大值)-1000mil?

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    1)。 您的 L1和 L2公式很好。 请注意、L1和 L2应小于 L5。

    2)。 请注意、如数据表图7-4所示、设置和保持时间应具有优先级并 保持不变。

    此致、、Nasser