尊敬的 Sirs:
请参阅随附的视频以了解该问题。
这个问题的主要问题是什么? 如何解决?
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Sirs:
请参阅随附的视频以了解该问题。
这个问题的主要问题是什么? 如何解决?
谢谢。
尊敬的 David:
原理图。
BTW、作为 EQ 设置表、如何将输入设置为 HiZ?

谢谢。
尊敬的 David:
一些问题需要您的帮助才能检查。
1.客户设计将有2种配置: 显示板<->USB-C 电缆<->主板和显示板<->主板。
我是否可以就 两者的 EQ_MODE 和 TX_DC_GAIN 以及 DRV_PK#和 RX_GAIN 设置提出建议?
DRV_PK 的定义是什么? 该引脚将调节什么信号?
3. TX_DC_GAIN 是 预加重的输出信号吗? 在什么情况下会选择0dB、6dB 是什么?
4.对于 RX_GAIN、在什么情况下使用0dB、在什么情况下使用-6dB?
谢谢。


您好!
当 TX_DC_GAIN = 0时、它将输出线性范围设置为600mVpp。 当 TX_DC_GAIN = 1时、它将输出线性范围设置为1200mVpp。
RX 直流增益和 EQ0/EQ1协同工作以确定最佳设置、请参阅 DP141数据表的表3以了解不同的场景。 对于此特定情况、您可能需要使用表中的最后4个设置。
DRV_PK 会额外增加6dB 的高频增益。 升压发生在6到10Gbps 之间。
您是否有能够物理测量 DP141输出信号质量的高速示波器?
谢谢
David
尊敬的 David:
您是否可以用红线对以下问题提出建议?
谢谢。
1.客户设计将有2种配置: 显示板<->USB-C 电缆<->主板和 显示板<->主板。
我是否可以就 两者的 EQ_MODE 和 TX_DC_GAIN 以及 DRV_PK#和 RX_GAIN 设置提出建议 ?
3. TX_DC_GAIN 是 预加重的输出信号吗? 在什么情况下会选择0dB、6dB 是什么?
4.对于 RX_GAIN、在什么情况下使用0dB、在什么情况下使用-6dB?
尊敬的 David:
主板数据不可用、因为它不是由我的客户处理的。
有关显示板(AD 板)和 USB 电缆、请参阅下表。
此图表用于连接 USB 电缆。
对于没有电缆连接的情况、客户可以使用 USB 连接器连接2个电路板。
->USB-C 电缆:最大 200cm (有4种类型的电缆:200/100/33/2.5 cm)
--> AD 板 DP 通道0转接驱动器:2564mil;D1通道0转接驱动器:2745mil
--> AD 板 DP 通道0转接驱动器:1413mil;D1通道0转接驱动器:1293mil

我将下面的问题总结出来、请帮您提出意见。
1.客户设计将有2种配置: 显示板<->USB-C 电缆<->主板和 显示板<->主板。
我是否可以就 两者的 EQ_MODE 和 TX_DC_GAIN 以及 DRV_PK#和 RX_GAIN 设置提出建议 ?
2. TX_DC_GAIN 是 预加重的输出信号吗? 在什么情况下会选择0dB、6dB 是什么?
3.对于 RX_GAIN、 在什么情况下使用0dB、在什么情况下使用-6dB?
4.请同时建议黄色标记的上限值。
谢谢。
您好!
1.客户设计将有2种配置: 显示板<->USB-C 电缆<->主板和 显示板<->主板。
我是否可以就 两者的 EQ_MODE 和 TX_DC_GAIN 以及 DRV_PK#和 RX_GAIN 设置提出建议 ?
DP141是一款线性转接驱动器、因此在这两种情况下、我们只需配置 DP141即可补偿 Type-C 插头连接器和 DP141之间的损耗。 SOC 和 DP 接收器将通过 DP 链路协商补偿剩余损耗。 假设数据速率为5.4G、则2.564in 布线的损耗约为1.5dB。 我会尝试将 EQ_MODE 设置为1、将 EQ_Setting 设置为000和001、并将 DRV_PK#设置为0。
您是否有可捕获链路训练的 DP 协议分析器? 这确实有助于调整 DP141配置。
2. TX_DC_GAIN 是 预加重的输出信号吗? 在什么情况下会选择0dB、6dB 是什么?
否、TX_DC_GAIN 设置输出线性范围。 我会将 TX_DC_GAIN 设置为1、为您提供最大线性范围。
3.对于 RX_GAIN、 在什么情况下使用0dB、在什么情况下使用-6dB?
RX_DC_GAIN 和 EQ0/EQ1共同确定最佳设置。 现在、我要将 RX_DC_GAIN 设置为0。
4.请同时建议黄色标记的上限值。
在 USB-C 插头和 DP141之间、TX1/2 -> 0.1uF 或0.22uF。 RX1/2 ->可选0.33uF 或0.47uF。 但是、由于这是 Type-C 应用、DP141无法支持 Type-C 正常和翻转方向、那么谁支持 Type-C 方向呢?
在 DP141和 I-PEX 连接器之间、0.1uF 正常。
谢谢
David
尊敬的 David:
客户测试后、无法解决显示问题。
您是否对客户调试有任何建议?
红色字下方是客户对之前讨论的反馈。
1.客户设计将有2种配置: 显示板<->USB-C 电缆<->主板和 显示板<->主板。
我是否可以就 两者的 EQ_MODE 和 TX_DC_GAIN 以及 DRV_PK#和 RX_GAIN 设置提出建议 ?
DP141是一款线性转接驱动器、因此在这两种情况下、我们只需配置 DP141即可补偿 Type-C 插头连接器和 DP141之间的损耗。 SOC 和 DP 接收器将通过 DP 链路协商补偿剩余损耗。 假设数据速率为5.4G、则2.564in 布线的损耗约为1.5dB。 我会尝试将 EQ_MODE 设置为1、将 EQ_Setting 设置为000和001、并将 DRV_PK#设置为0。
=>测试配置是 AD 板直接连接到主板。
您是否有可捕获链路训练的 DP 协议分析器? 这确实有助于调整 DP141配置。
=>客户没有此类设备。
2. TX_DC_GAIN 是 预加重的输出信号吗? 在什么情况下会选择0dB、6dB 是什么?
否、TX_DC_GAIN 设置输出线性范围。 我会将 TX_DC_GAIN 设置为1、为您提供最大线性范围。
=>已经遵循建议、但仍然失败。
3.对于 RX_GAIN、 在什么情况下使用0dB、在什么情况下使用-6dB?
RX_DC_GAIN 和 EQ0/EQ1共同确定最佳设置。 现在、我要将 RX_DC_GAIN 设置为0。
=>已经遵循建议、但仍然失败。
4.请同时建议黄色标记的上限值。
在 USB-C 插头和 DP141之间、TX1/2 -> 0.1uF 或0.22uF。 RX1/2 ->可选0.33uF 或0.47uF。 但是、由于这是 Type-C 应用、DP141无法支持 Type-C 正常和翻转方向、那么谁支持 Type-C 方向呢?
在 DP141和 I-PEX 连接器之间、0.1uF 正常。
=> DP/EDP 主链路交流电容已更改为0.1u/0.22u、但仍然失败。 AD 板侧由 PD 控制器处理。