This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP141:SN65DP141显示异常...

Guru**** 2584555 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1041240/sn65dp141-abnormal-display-for-sn65dp141

器件型号:SN65DP141

尊敬的 Sirs:

请参阅随附的视频以了解该问题。

这个问题的主要问题是什么? 如何解决?

谢谢。

e2e.ti.com/.../issue.mp4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以将原理图发送给我吗? 此外、 DRV_PK#/SCL、EQ_MODE、EQ0/1、RX_GAIN、TX_DC_GAIN 的电流设置是多少?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    原理图。

    e2e.ti.com/.../sch.pdf.pdf

    BTW、作为 EQ 设置表、如何将输入设置为 HiZ?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    因为它看起来像是连接到 Type-C 连接器。 对于 RX1/RX2、我建议使用0.33uF 电容、而不是0.1uF 电容。

    对于 TX1/TX2、使用0.22uF 代替0.1uF。 原理图中的其他一切看起来都正常。

    HIZ 意味着保持引脚悬空。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我是否可以再次确认修改适用于 U9或 CN1_IN1?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这适用于 CN1_IN1、电容器 C97至 C104。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    一些问题需要您的帮助才能检查。

    1.客户设计将有2种配置: 显示板<->USB-C 电缆<->主板显示板<->主板。

    我是否可以就 两者的 EQ_MODE 和 TX_DC_GAIN 以及 DRV_PK#和 RX_GAIN 设置提出建议

     DRV_PK 的定义是什么? 该引脚将调节什么信号?

    3. TX_DC_GAIN 是 预加重的输出信号吗? 在什么情况下会选择0dB、6dB 是什么?

    4.对于 RX_GAIN、在什么情况下使用0dB、在什么情况下使用-6dB?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当 TX_DC_GAIN = 0时、它将输出线性范围设置为600mVpp。 当 TX_DC_GAIN = 1时、它将输出线性范围设置为1200mVpp。

    RX 直流增益和 EQ0/EQ1协同工作以确定最佳设置、请参阅 DP141数据表的表3以了解不同的场景。  对于此特定情况、您可能需要使用表中的最后4个设置。

    DRV_PK 会额外增加6dB 的高频增益。  升压发生在6到10Gbps 之间。

    您是否有能够物理测量 DP141输出信号质量的高速示波器?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的建议。

    关于 C97~C104、由于客户使用 Type C 的 ALT 模式、并且实际上所有通道都是 DP 信号、因此客户是否仍需要更改电容值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    主板是否还包括 TX 和 RX 信号上的电容器? 我假设主板的 TX 和 RX 上也有电容器、因此您需要确保显示板和主板的总电容不会违反规范。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    您是否可以用红线对以下问题提出建议?

    谢谢。

    1.客户设计将有2种配置: 显示板<->USB-C 电缆<->主板和 显示板<->主板。

    我是否可以就  两者的 EQ_MODE 和 TX_DC_GAIN 以及 DRV_PK#和 RX_GAIN 设置提出建议 ?

    3. TX_DC_GAIN 是 预加重的输出信号吗? 在什么情况下会选择0dB、6dB 是什么?

    4.对于 RX_GAIN、在什么情况下使用0dB、在什么情况下使用-6dB?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于这两种情况、GPU 和主板上的 DP141之间的线迹长度是多少?

    谢谢

    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    主板数据不可用、因为它不是由我的客户处理的。

    有关显示板(AD 板)和 USB 电缆、请参阅下表。

    此图表用于连接 USB 电缆。

    对于没有电缆连接的情况、客户可以使用 USB 连接器连接2个电路板。

    ->USB-C 电缆:最大  200cm (有4种类型的电缆:200/100/33/2.5 cm)

    --> AD 板 DP 通道0转接驱动器:2564mil;D1通道0转接驱动器:2745mil

    --> AD 板 DP 通道0转接驱动器:1413mil;D1通道0转接驱动器:1293mil

    我将下面的问题总结出来、请帮您提出意见。

    1.客户设计将有2种配置: 显示板<->USB-C 电缆<->主板和  显示板<->主板

    我是否可以就  两者的 EQ_MODE 和 TX_DC_GAIN 以及 DRV_PK#和 RX_GAIN 设置提出建议 ?

    2.  TX_DC_GAIN 是 预加重的输出信号吗?  在什么情况下会选择0dB、6dB 是什么?

    3.对于 RX_GAIN、 在什么情况下使用0dB、在什么情况下使用-6dB?

    4.请同时建议黄色标记的上限值。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.客户设计将有2种配置: 显示板<->USB-C 电缆<->主板和  显示板<->主板。

    我是否可以就  两者的 EQ_MODE 和 TX_DC_GAIN 以及 DRV_PK#和 RX_GAIN 设置提出建议 ?

    DP141是一款线性转接驱动器、因此在这两种情况下、我们只需配置 DP141即可补偿 Type-C 插头连接器和 DP141之间的损耗。 SOC 和 DP 接收器将通过 DP 链路协商补偿剩余损耗。 假设数据速率为5.4G、则2.564in 布线的损耗约为1.5dB。 我会尝试将 EQ_MODE 设置为1、将 EQ_Setting 设置为000和001、并将 DRV_PK#设置为0。

    您是否有可捕获链路训练的 DP 协议分析器? 这确实有助于调整 DP141配置。

    2.  TX_DC_GAIN 是 预加重的输出信号吗?  在什么情况下会选择0dB、6dB 是什么?

    否、TX_DC_GAIN 设置输出线性范围。 我会将 TX_DC_GAIN 设置为1、为您提供最大线性范围。

    3.对于 RX_GAIN、 在什么情况下使用0dB、在什么情况下使用-6dB?

    RX_DC_GAIN 和 EQ0/EQ1共同确定最佳设置。 现在、我要将 RX_DC_GAIN 设置为0。

    4.请同时建议黄色标记的上限值。

    在 USB-C 插头和 DP141之间、TX1/2 -> 0.1uF 或0.22uF。 RX1/2 ->可选0.33uF 或0.47uF。 但是、由于这是 Type-C 应用、DP141无法支持 Type-C 正常和翻转方向、那么谁支持 Type-C 方向呢?  

    在 DP141和 I-PEX 连接器之间、0.1uF 正常。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    客户测试后、无法解决显示问题。

    您是否对客户调试有任何建议?

    红色字下方是客户对之前讨论的反馈。

    1.客户设计将有2种配置: 显示板<->USB-C 电缆<->主板和  显示板<->主板。

    我是否可以就  两者的 EQ_MODE 和 TX_DC_GAIN 以及 DRV_PK#和 RX_GAIN 设置提出建议 ?

    DP141是一款线性转接驱动器、因此在这两种情况下、我们只需配置 DP141即可补偿 Type-C 插头连接器和 DP141之间的损耗。 SOC 和 DP 接收器将通过 DP 链路协商补偿剩余损耗。 假设数据速率为5.4G、则2.564in 布线的损耗约为1.5dB。 我会尝试将 EQ_MODE 设置为1、将 EQ_Setting 设置为000和001、并将 DRV_PK#设置为0。

    =>测试配置是 AD 板直接连接到主板。  

    您是否有可捕获链路训练的 DP 协议分析器? 这确实有助于调整 DP141配置。

    =>客户没有此类设备。

    2.  TX_DC_GAIN 是 预加重的输出信号吗?  在什么情况下会选择0dB、6dB 是什么?

    否、TX_DC_GAIN 设置输出线性范围。 我会将 TX_DC_GAIN 设置为1、为您提供最大线性范围。

    =>已经遵循建议、但仍然失败。

    3.对于 RX_GAIN、 在什么情况下使用0dB、在什么情况下使用-6dB?

    RX_DC_GAIN 和 EQ0/EQ1共同确定最佳设置。 现在、我要将 RX_DC_GAIN 设置为0。

    =>已经遵循建议、但仍然失败。

    4.请同时建议黄色标记的上限值。

    在 USB-C 插头和 DP141之间、TX1/2 -> 0.1uF 或0.22uF。 RX1/2 ->可选0.33uF 或0.47uF。 但是、由于这是 Type-C 应用、DP141无法支持 Type-C 正常和翻转方向、那么谁支持 Type-C 方向呢?  

    在 DP141和 I-PEX 连接器之间、0.1uF 正常。

    => DP/EDP 主链路交流电容已更改为0.1u/0.22u、但仍然失败。 AD 板侧由 PD 控制器处理。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    使用 DP 协议分析器有助于解决此问题、它们是否会扫描所有均衡器组合?

    谢谢

    David