This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN55HVD251:总线故障保护与短路/热关断

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: SN55HVD251, TCAN1042H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1048490/sn55hvd251-bus-fault-protection-vs-short-circuit-thermal-shutdown

器件型号:SN55HVD251
主题中讨论的其他器件: TCAN1042H

您好!

我想在 CAN 信号绑定到+25V 和 GND 连接器的应用中使用 SN55HVD251。  这是一个在非常潮湿/脏污的环境中的高周期连接器、因此设计必须假设+25V 与 CAN 信号或 GND 以及 CAN 信号或 CAN 信号彼此之间 的稳态连接很可能。  在这些情况下、硬件不得损坏(当然、在发生短路时、系统无需继续运行...)

 SN55HVD251数据表指定了+/- 36V 总线故障保护、我认为这意味着它能够在不损坏的情况下容忍 CANH/CANL 和+/-36V 之间出现稳态短路。  但是、第8.3.5节规定:

SNx5HVD251具有热关断特性、可在结温接近165°C 时关闭驱动器输出 这种关断可防止总线短路造成灾难性故障、但不会保护电路免受可能的损坏。 用户应努力保持建议的运行条件、并且始终不超过绝对最大额定值。 如果 SNx5HVD251受到多种故障或长时间故障的影响、这些故障会使器件进入热关断状态、则应将其更换。"

我有什么误解?  热关断部分似乎表示 CANH/CANL 引脚无法承受+/-36V 短路、因为驱动器将进入热关断状态并随时间推移而发生损坏。  我怀疑我对其中一个词的定义有误解。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Samuel、

    这是一个好问题。 您可以更正的是、该器件的总线引脚可承受25V 的长时间短路、而不会损坏、因为它低于总线故障额定值。 当器件尝试驱动这些引脚的状态时、情况也是如此。 这是可能的、因为在短路情况下、CAN 引脚上的输出电流在内部受到限制(请参阅 短路稳态输出电流规格)。 这意味着、在 CANL 短接至电池电平(数据表中为12V)的情况下、电流将限制为200mA。 这可以防止收发器快速烧坏、但这仍然是一个相对较高的电流、并最终导致器件过热。 在这种情况下、热关断特性会在过热导致永久损坏之前进入和完全关闭器件。  

    请记住、此短路电流仅在收发器主动尝试驱动总线状态(处于显性状态或逻辑0)时流动。 当收发器处于隐性状态(逻辑1)时、仅对总线施加弱偏置、即使在短路情况下、也只有几 mA 的电流。 这意味着发热仅在短接总线上的主动通信期间发生。 一旦系统识别到通信不再可行、它将停止尝试驱动总线并使收发器处于隐性状态。 这样、收发器不太可能过热、因为在系统空闲之前、它只在高电流故障条件下花费很短的时间。  

    结果是、在典型系统中、SN55HVD251能够耐受高达±36V 的长时间总线故障而不会造成任何损坏。  

    如果不需要该器件上的斜率控制功能、您还可以考虑使用较新的收发器、例如 TCAN1042H、它具有±70V 总线故障保护和高 ESD 额定值、可提高高周期连接的可靠性。 您还可以考虑使用具有优化成本结构的 TCAN1044A、同时仍提供±58V 总线故障保护。 这两种器件的短路条件下的电流限制都较低、并且具有类似的热关断行为。  

    如果您有任何其他问题或想了解有关推荐器件的更多信息、请告诉我。  

    此致、
    Eric Schott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太棒了、感谢您的回答。  我希望我可以考虑一个更新的收发器--我更喜欢 TCAN1042 --但是供应链问题现在限制了我。  我将重新设计该系统、以便在供应链赶上时使用现代零件。  在此之前 、我认为这是 SN55HVD251