Other Parts Discussed in Thread: SN55HVD251, TCAN1042H
主题中讨论的其他器件: TCAN1042H
您好!
我想在 CAN 信号绑定到+25V 和 GND 连接器的应用中使用 SN55HVD251。 这是一个在非常潮湿/脏污的环境中的高周期连接器、因此设计必须假设+25V 与 CAN 信号或 GND 以及 CAN 信号或 CAN 信号彼此之间 的稳态连接很可能。 在这些情况下、硬件不得损坏(当然、在发生短路时、系统无需继续运行...)
SN55HVD251数据表指定了+/- 36V 总线故障保护、我认为这意味着它能够在不损坏的情况下容忍 CANH/CANL 和+/-36V 之间出现稳态短路。 但是、第8.3.5节规定:
SNx5HVD251具有热关断特性、可在结温接近165°C 时关闭驱动器输出 这种关断可防止总线短路造成灾难性故障、但不会保护电路免受可能的损坏。 用户应努力保持建议的运行条件、并且始终不超过绝对最大额定值。 如果 SNx5HVD251受到多种故障或长时间故障的影响、这些故障会使器件进入热关断状态、则应将其更换。"
我有什么误解? 热关断部分似乎表示 CANH/CANL 引脚无法承受+/-36V 短路、因为驱动器将进入热关断状态并随时间推移而发生损坏。 我怀疑我对其中一个词的定义有误解。
谢谢!