Other Parts Discussed in Thread: TUSB3410, AM3352
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TUSB3410 主题中讨论的其他器件: AM3352
大家好、
客户正在咨询 基于 AM3352平台的 HS USB-UART 控制器解决方案。 您知道、我们的 AM3352完全符合 USB 2.0全速规范:TID#40340262•支持12Mbps USB 数据速率(全速)。 TUSB3410无法支持该功能。
那么、我们是否在此处推荐了更多合适的器件? 谢谢。
最棒的
斯坦利