This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB3410:高速 USB2.0兼容 HS USB-UART 控制器参考

Guru**** 2927000 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB3410, AM3352

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1048408/tusb3410-high-speed-usb2-0-compatible-hs-usb-uart-controller-consult

器件型号:TUSB3410
主题中讨论的其他器件: AM3352

大家好、

客户正在咨询  基于 AM3352平台的 HS USB-UART 控制器解决方案。 您知道、我们的 AM3352完全符合 USB 2.0全速规范:TID#40340262•支持12Mbps USB 数据速率(全速)。 TUSB3410无法支持该功能。

那么、我们是否在此处推荐了更多合适的器件? 谢谢。

最棒的

斯坦利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stanley、

    TUSB3410是我们唯一的 USB 转 UART 解决方案。 如您所述、TUSB3410仅使用 FS。