This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、团队、
如果 未使用 DP83TC812S-Q1中的 VSLEEP、INH、CLKOUT、如何连接这些引脚?
Piotr
您好、Piotr、
引脚需要通过以下方式进行连接:
- VSleep:3.3V、0.1uF 电容器。 这是一个电源连接、因此必须进行连接。
- INH:这是在实施 TC-10时使用的输出。 除 TC-10睡眠模式外、它在所有状态下均为高电平。 如果使用 TC-10、则必须使用下拉电阻器。
- CLKOUT:这是一个输出25MHz 时钟波形的引脚。 它通常用于调试目的、因此建议至少将其提供到测试点进行系统开发和调试。
此致、
Gerome