This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC812S-Q1:如果未使用、如何连接 VSLEEP、INH、CLKOUT?

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83TC812S-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1047627/dp83tc812s-q1-how-to-connect-vsleep-inh-clkout-if-not-used

器件型号:DP83TC812S-Q1

大家好、团队、

如果 未使用 DP83TC812S-Q1中的 VSLEEP、INH、CLKOUT、如何连接这些引脚?

Piotr  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Piotr、

    引脚需要通过以下方式进行连接:

    - VSleep:3.3V、0.1uF 电容器。 这是一个电源连接、因此必须进行连接。

    - INH:这是在实施 TC-10时使用的输出。 除 TC-10睡眠模式外、它在所有状态下均为高电平。 如果使用 TC-10、则必须使用下拉电阻器。

    - CLKOUT:这是一个输出25MHz 时钟波形的引脚。 它通常用于调试目的、因此建议至少将其提供到测试点进行系统开发和调试。  

    此致、

    Gerome