Other Parts Discussed in Thread: MAX3221
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MAX3221 在新的 PCB 设计中、我使用四个独立的 RS232收发器、在传输过程中会出现很多错误。 RS232侧的信号看起来非常糟糕。 我 将 C8和 C10的值增加到了300nF、但仍然无法正常工作。我对所有 RS232收发器都有相同的问题。
通道1 RS232 Tx 信号(R10)
通道2 UART Tx 信号(R12)