This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3221:通信错误

Guru**** 2926030 points

Other Parts Discussed in Thread: MAX3221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1047491/max3221-communication-errors

器件型号:MAX3221

 在新的 PCB 设计中、我使用四个独立的 RS232收发器、在传输过程中会出现很多错误。 RS232侧的信号看起来非常糟糕。 我 将 C8和 C10的值增加到了300nF、但仍然无法正常工作。我对所有 RS232收发器都有相同的问题。

通道1 RS232 Tx 信号(R10)

通道2 UART Tx 信号(R12)

Tx osciloscope

Schematic

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有电容器必须尽可能靠近芯片。 请显示电路板布局。

    您还可以尝试增大 C12和 C14。 但该波形看起来负载过高。 RS-232总线上到底连接了什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我用一根2米长的电缆连接 USB-RS232适配器、但断开串行电缆时的信号是相同的。 它是一个4层 PCB。 电路下方是一个 GND 多边形、3V3多边形、也是底层上的 GND 多边形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供正确的信息来解决问题。  我在不应组装的原理图器件上有重复的网络名称、因此 DOUT 引脚错误地连接到第二个未使用的 MAX3221 DOUT 引脚。